990-5940H-006

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M5 4 Nm
M6 5 Nm
M8 12 Nm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?