990-91216D-004

Tilslut strømkablerne på GVSBPAR60K120H til et 3:3 UPS-system

  1. Slut PE-kablerne til PE-busbaren.
  2. Tilslut indgangskablerne/bypasskablerne fra hovedforsyningen.
  3. Tilslut UPS-indgangskablerne/UPS-bypasskablerne fra UPS 1.
  4. Tilslut UPS-indgangskablerne/UPS-bypasskablerne fra UPS 2.
  5. Tilslut UPS-udgangskablerne fra UPS 1.
  6. Tilslut UPS-udgangskablerne fra UPS 2.
  7. Tilslut lastkablerne.
  8. Fastgør kablerne til kabelaflastningen med kabelbindere (medfølger) som vist.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.