990-91216D-004

Fjern den neutrale jumper

BEMÆRK: Den neutrale jumper udgør en fastboltet forbindelse for den neutrale forbindelse, så denne ikke afbrydes, når de 4-polede afbrydere åbnes.
BEMÆRK: Fjern kun de neutrale jumpere i en Galaxy VS-installation, hvis det er et lokalt krav. Fjernelse af de neutrale jumpere er en valgmulighed for en Galaxy VS-installation.
BEMÆRK: Fjern altid de neutrale jumpere i en Easy UPS 3S-installation og i en Easy UPS 3M-installation. Fjernelse af de neutrale jumpere er obligatorisk i en Easy UPS 3S-installation og i en Easy UPS 3M-installation.
  1. Fjern de neutrale jumpere (kabel og/eller busbar) mellem UOB1 og UOB2. Sæt skruerne i igen de samme steder.
  2. Fjern de neutrale jumpere på MBB (kabel eller busbar).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.