990-91216A-006

Conexión de los cables de alimentación a GVSBPAR60K120H

  1. Conecte los cables de PE a la barra colectora PE.
  2. Conecte los cables de entrada de la red eléctrica.
  3. Conecte los cables de entrada del SAI 1.
  4. Conecte los cables de entrada del SAI 2.
  5. Conecte los cables de salida del SAI 1.
  6. Conecte los cables de salida del SAI 2.
  7. Conecte los cables de carga.
  8. Sujete los cables (con las bridas suministradas) a los protectores de cables como se muestra a continuación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.