990-91216A-006

Conexión de los cables de señalización

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Conecte los cables de señalización Class 2/SELV de los indicadores luminosos de los disyuntores del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo al SAI 1 y al SAI 2.
    NOTA: El circuito del indicador luminoso de disyuntor se considera Class 2/SELV. Los circuitos Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito a los terminales de los indicadores luminosos de disyuntores, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
  2. Conecte los cables de señalización non-Class 2/non-SELV del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo al SAI 1 y al SAI 2.
  3. Levante los cables de señalización que cuelgan y sujételos con los protectores de cables.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.