990-5912D-004

Monter vedligeholdelsesbypasspanelet på væggen

FORSIGTIG
Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyr
  • Monter vedligeholdelsesbypasspanelet på væggen eller et rack, som er strukturelt stabilt, og som kan bære enhedens vægt.
  • Brug passende udstyr til væg-/racktypen.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Fjern skruerne, og åbn den indre dør i vedligeholdelsesbypasspanelet.
  2. Mål og afmærk placeringen af de fire monteringshuller på væggen.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. Bor huller på de fire afmærkede steder, og monter forankringsboltene.
  4. Monter vedligeholdelsesbypasspanelet på væggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?