990-5912D-004

Tilslut strømkablerne til et 3:3 UPS-system

BEMÆRK: Med et forenklet 1+1-parallelsystem skal strømkablerne fra de to UPS'er installeres på for- og bagsiden af busbaren med den samme bolt.
  1. Slut PE-kablerne til PE-busbaren.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  2. Gør et af følgende:
    • Til én forsyningskilde: Tilslut indgangskablerne fra hovedforsyningen.
    • Til to forsyningskilder: Tilslut bypasskablerne fra hovedforsyningen.
  3. Gør et af følgende:
    • Til én forsyningskilde: Tilslut UPS-indgangskablerne.
    • Til to forsyningskilder: Tilslut UPS-bypasskablerne.
  4. Tilslut UPS-udgangskablerne.
  5. Tilslut lastkablerne.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  6. Fastgør kablerne med kabelbindere (medfølger) til kabelaflastningerne i venstre side samt øverst og nederst på vedligeholdelsesbypasspanelet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?