990-5912D-004

Installationsprocedure for Galaxy VS UPS

Enkelt system – én forsyningskilde

Forenklet 1+1-parallelsystem – én forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

Forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

  1. Monter vedligeholdelsesbypasspanelet på væggen.
  2. Klargør vedligeholdelsesbypasspanelet til kabler.
  3. Kun i de lande, hvor det kræves: Fjern de neutrale jumpere.
  4. Tilslut strømkablerne til et 3:3 UPS-system.
  5. Gør et af følgende:
  6. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  7. De sidste installationstrin.
For at tage vedligeholdelsesbypasspanelet ud af drift eller flytte det, seTag vedligeholdelsesbypasspanelet ud af drift, eller flyt det til en anden placering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?