990-5912D-019

3:3 UPS 시스템용 전원 케이블 연결

주의: 단순화된 1+1 병렬 시스템의 경우 동일한 볼트를 사용하여 부스바의 앞면과 뒷면에 두 개의 UPS 전원 케이블을 설치하십시오.
  1. PE 케이블을 PE 부스바에 연결하십시오.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H 및 GVSBPSU80K120H

  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 단일 주 전원의 경우: 유틸리티/주 전원의 입력 케이블을 연결합니다.
    • 이중 주 전원의 경우: 유틸리티/주 전원에서 바이패스 케이블을 연결합니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 단일 주 전원의 경우: UPS 입력 케이블을 연결합니다.
    • 이중 주 전원의 경우: UPS 바이패스 케이블을 연결합니다.
  4. UPS 출력 케이블을 연결합니다.
  5. 부하용 케이블을 연결합니다.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H 및 GVSBPSU80K120H

  6. 제공된 케이블 타이로 케이블을 유지보수 바이패스 패널의 왼쪽, 상단 및 하단에 있는 케이블 릴리프에 고정합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?