990-5912D-019

유지보수 바이패스 패널을 해체 또는 새 위치로 이동

  1. UPS를 완전히 종료합니다. UPS 사용 설명서의 지침을 따르십시오.
  2. 개폐 장치의 모든 차단기를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
  3. 개폐 장치/배터리 솔루션의 모든 배터리 차단기를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
  4. 모든 상위단 차단기가 OFF(열림) 위치에 있는지 확인합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    모든 상위단 차단기가 OFF(열림) 위치에 있는지 확인합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  5. 유지보수 바이패스 패널의 전면 도어를 닫습니다.
  6. 유지보수 바이패스 패널의 UIB/SSIB, MBB, 및 UOB/SIB를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃합니다.
  7. 나사를 제거하고 유지보수 바이패스 패널의 내부 도어를 엽니다.
  8. 계속하기 전에 각 입력/바이패스 부스바, UPS 입력/UPS 바이패스 부스바, UPS 출력 부스바, 부하 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    계속하기 전에 각 입력/바이패스 부스바, UPS 입력/UPS 바이패스 부스바, UPS 출력 부스바, 부하 부스바의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H 및 GVSBPSU80K120H

  9. 유지보수 바이패스 패널에서 모든 전원 케이블을 연결 해제 후 제거합니다. 세부 사항은 3:3 UPS 시스템용 전원 케이블 연결 또는 3:1 UPS 시스템용 전원 케이블 연결를 참조하십시오.
  10. 유지보수 바이패스 패널에서 모든 신호 선을 연결 해제 후 제거합니다. 세부 사항은 Galaxy VS UPS용 신호 선 연결 - 단일 시스템, Galaxy VS UPS용 신호 선 연결 - 단순화된 1+1 병렬 시스템 또는 Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M 신호 선 연결 - 단일 시스템를 참조하십시오.
  11. 벽에서 나사 4개를 분리하고 유지보수 바이패스 패널을 제거합니다.
    주의
    고중량
    유지보수 바이패스 패널은 고중량(50kg)입니다. 유지보수 바이패스 패널은 적절한 도구를 사용하여 안전하게 들어올려야 합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  12. 내부 도어를 닫고 나사로 고정하십시오.
  13. 유지보수 바이패스 패널의 전면 도어를 닫고 잠급니다.
  14. 이동 시:
    경고
    전복 위험
    유지보수 바이패스 패널 이동 시에는 다음을 확인하십시오.
    • 이동하는 직원이 필요한 기술을 보유하고 있으며 적절한 훈련을 받았습니다.
    • 적절한 도구를 사용하여 제품을 안전하게 들어올려 이동합니다.
    • 적절한 보호 장치(예: 포장 또는 포장재)를 사용하여 제품을 손상으로부터 보호합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    이동 요구 사항:

    • 다음과 같은 최소 팔레트 크기를 사용하여 적합한 팔레트 중앙에 수평으로 유지보수 바이패스 패널을 장착합니다. 840mm x 1220mm. 팔레트는 유지보수 바이패스 패널 중량(50kg)에 적합해야 합니다

    • 적재, 이동, 하역 시 진동과 충격을 견딜 수 있는 적절한 고정 수단을 사용하여 유지보수 바이패스 패널을 팔레트에 장착합니다.

    • 기존 운송 팔레트가 손상되지 않은 경우, 기존 이동 브라켓과 함께 재사용할 수 있습니다.

    경고
    예기치 못한 장비 작동
    유지보수 바이패스 패널이 구부러지거나 손상될 수 있으므로 지게차/팔레트 트럭으로 직접 유지보수 바이패스 패널을 들어 프레임 위에 올리지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  15. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 유지보수 바이패스 패널 해체 또는
    • 유지보수 바이패스 패널을 새 위치로 이동하여 설치
  16. 유지보수 바이패스 패널을 새 위치로 이동하여 설치하는 경우에만 다음을 수행하십시오: 설치 설명서에 따라 새 위치에 유지보수 바이패스 패널을 설치합니다. 설치 개요는 Galaxy VS UPS 설치 절차 또는 Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M 설치 절차를 참조하십시오. 재설치 및 시작 과정은 Schneider Electric이 수행해야 합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?