Modèles personnalisés pour les équipements Modbus en aval (modèles Universal et Advanced)
Présentation
AVIS |
---|
Compatibilité avec les modèles personnalisés
existants après la mise à jour du micrologiciel
Après avoir mis à jour le micrologiciel Panel Server, si les équipements associés à un modèle
personnalisé affichent des données erronées ou ne peuvent
pas être importés, mettez à jour le modèle personnalisé
à l’aide de EcoStruxure Power
Commission et l’importer à nouveau dans Panel Server. Exécutez l’option Changement de version
et mise à jour pour le modèle personnalisé.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner
des données erronées.
|
Panel Server prend en charge l’utilisation de modèles personnalisés pour les équipements Modbus en aval. Un modèle personnalisé peut être créé pour prendre en charge un équipement Modbus qui n’est pas géré de manière native par les modèles Panel Server intégrés ou lorsqu’un modèle différent de celui intégré est souhaité.
Les modèles personnalisés sont uniquement dédiés au support d’applications EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor et EcoStruxure Energy Hub et de fonctions de serveur d’énergie Panel Server Advanced. Pour d’autres applications, des modèles personnalisés peuvent être utilisés, mais ils ne permettent que la visualisation des données d’équipement sur l’écran de surveillance.
Les modèles personnalisés sont créés ou modifiés dans l’outil portail Web EcoStruxure Power Commission (outil EPC Web). EPC Web contient une aide contextuelle pour vous guider.
Les modèles personnalisés nouveaux et modifiés sont importés dans Panel Server à l’aide des pages Web Panel Server. Pour plus d’informations sur la détection automatique ou manuelle d’équipements Modbus, reportez-vous à Ajout et suppression d’équipements Modbus.
Disponibilité
Cette fonction est disponible sur Panel Server Universal et Advanced.
Réglage des paramètres
Des modèles personnalisés sont disponibles dans les pages Web Panel Server, sous .
Création d’un modèle personnalisé
Créez le modèle personnalisé à l’aide de l’outil portail Web EcoStruxure Power Commission (outil EPC Web).
Le modèle personnalisé contient la liste des mesures et des alarmes prises en charge par l’équipement Modbus connecté à Panel Server.
Le modèle d’équipement personnalisé doit avoir le contenu suivant. Il ne peut pas être importé dans les pages Web Panel Server s’il ne respecte pas les règles suivantes :
-
modelingInformation
-
productIdentification
-
measure
-
modbusMapping
-
modbusDataModel
Les modèles personnalisés peuvent désormais inclure les règles de détection Modbus, ce qui permet à Panel Server d’utiliser des modèles personnalisés en plus des modèles intégrés pour détecter les équipements Modbus. Pour plus d’informations sur les règles, reportez-vous à l’outil EPC Web.
Les unités personnalisées figurant dans le modèle d’équipement personnalisé doivent respecter les règles de syntaxe suivantes :
-
Nombre maximal de caractères : 16
-
Utilisez uniquement les caractères du tableau suivant.
Caractères | Description |
---|---|
Caractères alphanumériques |
|
/ |
barre oblique |
* |
étoile (multiplication) |
- |
moins |
+ |
plus |
% |
pourcentage |
( |
parenthèse ouvrante |
) |
parenthèse fermante |
. |
point |
Ω |
oméga (ohm) |
μ |
mu (micro) |
‘espace’ |
le caractère espace |
° |
degrés, par exemple °C |
caractères en exposant |
|
Exportez le modèle personnalisé dans un fichier zip.
Importation d’un modèle d’équipement personnalisé
Pour importer un modèle d’équipement personnalisé qui a été précédemment créé et exporté dans un fichier zip, procédez comme suit :
-
Dans les pages Web de Panel Server, accédez à .
-
Cliquez sur Importer. Vous pouvez importer :
-
Un nouveau modèle personnalisé. Il s’agit d’un modèle personnalisé qui n’est pas actuellement importé dans Panel Server.
-
Un modèle personnalisé modifié. Il s’agit d’une modification d’un modèle personnalisé déjà importé et utilisé par des équipements Modbus connectés.
-
-
Sélectionnez un modèle d’équipement personnalisé stocké localement dans un fichier zip.
Le fichier zip peut contenir à la fois des modèles personnalisés nouveaux et modifiés. Vous pouvez avoir au maximum deux versions différentes partageant le même nom de modèle personnalisé. Une seule version est utilisée par les équipements Modbus.
Une fois que le modèle personnalisé est importé, il est répertorié dans le tableau des modèles personnalisés. Vous pouvez importer jusqu’à 50 modèles personnalisés dans Panel Server.
Un nouveau modèle personnalisé est automatiquement instancié pour que de nouveaux équipements Modbus puissent être ajoutés avec ce modèle. Il s’affiche comme version actuelle dans le tableau des modèles personnalisés.
Dans le cas de modèles personnalisés modifiés, la nouvelle version est disponible dans le tableau des modèles personnalisés. Elle n’est pas instanciée automatiquement. Sélectionnez Commuter les versions et mettre à jour les équipements pour appliquer la nouvelle version aux équipements Modbus sélectionnés. Reportez-vous au tableau suivant pour plus d’informations.
Tableau des modèles personnalisés
Le tableau des modèles personnalisés affiche les informations suivantes et vous permet d'effectuer des mises à jour de version, ainsi que de supprimer des modèles personnalisés :
Colonne | Description |
---|---|
Nom du modèle |
Nom du modèle personnalisé importé. |
Version actuelle |
Version actuelle du modèle personnalisé, utilisée par les équipements Modbus associés. Vous pouvez importer jusqu’à 50 modèles personnalisés. |
Inclut des règles de détection |
Vrai/Faux Indique si la version actuelle du modèle d’équipement personnalisé contient des règles de détection Modbus. Si Vrai s’affiche, la version actuelle du modèle peut être sélectionnée par Panel Server pour détecter automatiquement les équipements Modbus. |
Date de modification du modèle |
Indique la dernière date à laquelle le modèle personnalisé actuel a été modifié. |
Version disponible |
Une autre version du modèle personnalisé peut être appliquée aux équipements Modbus associés. |
Équipements associés |
Nombre d’équipements Modbus associés à la version actuelle du modèle personnalisé. Ce nombre est mis à jour lorsque de nouveaux équipements Modbus sont détectés (manuellement ou automatiquement). |
Cliquez sur cette icône pour ouvrir un menu contextuel. Les éléments affichés dépendent de l’équipement :
|
Fonctions prises en charge
Les fonctions Modbus sont décrites dans l’annexe :
Vérification de l’association entre un modèle d’équipement personnalisé et un équipement Modbus
Pour vérifier quel modèle d’équipement personnalisé (le cas échéant) est associé à votre équipement, accédez à Informations sur le modèle d’équipement personnalisé, les informations suivantes s’affichent :
et sélectionnez votre équipement dans la liste. Dans la zone-
Nom du modèle d’équipement personnalisé
-
Version du modèle d’équipement personnalisé