Date et heure

Présentation

Cette fonction permet de configurer la date et l'heure de façon manuelle et via la synchronisation automatique. La date et l'heure doivent être exactes pour vérifier la validité du certificat TLS et obtenir des journaux correctement horodatés.

La date et l'heure du Panel Server sont utilisées pour horodater les événements afin de les ordonner chronologiquement.

Vous pouvez définir un fuseau horaire local à l'aide des pages Web de Panel Server. Choisissez un fuseau horaire dans la liste disponible. Si aucun fuseau horaire local n'est défini, le Panel Server utilise UTC pour les fonctions d'horodatage.

Le fuseau horaire local est utilisé pour les fonctions suivantes :

  • Données affichées dans :

    • Surveillance et contrôle

    • Accueil (modèle Advanced)

    • Tendances (modèle Advanced)

  • E-mails de notification des alarmes (modèle Advanced)

  • Données publiées vers un serveur SFTP ou HTTPS

  • Données exportées dans un fichier local

UTC est utilisé pour les fonctions suivantes :

  • Publication de données vers des applications cloud

  • Données de journalisation

  • Pour toutes les fonctions utilisant un horodatage si le fuseau horaire local n'est pas défini

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction de date et heure est configurée :
  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web du Panel Server, sous Paramètres > Général > Date et heure

Paramètres généraux

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web
Mode de synchronisation Permet de sélectionner le mode de configuration de la date et de l'heure du Panel Server :
  • Sélectionnez Cloud Schneider Electric (réglage par défaut) pour synchroniser automatiquement la date et l'heure d'après un serveur NTP hébergé par les services de cloud Schneider Electric.

  • Sélectionnez NTP pour synchroniser automatiquement la date et l'heure d'après un serveur NTP externe.

  • Sélectionnez Manuel pour régler manuellement la date et l'heure dans les champs appropriés.

    REMARQUE : Le réglage manuel de la date et de l'heure est disponible uniquement si Panel Server n'est pas configuré pour la publication par par les services de cloud Schneider Electric ou pour la publication par e-mail. Voir Publication de données.

Fuseau horaire

Permet de sélectionner votre fuseau horaire dans la liste des fuseaux horaires disponibles. Une zone de recherche s'ouvre lorsque vous cliquez sur ce champ pour vous permettre de rechercher un mot clé.

Etat

Affiché lorsque l'option Cloud Schneider Electric est sélectionnée comme mode de synchronisation

Un message indique si vous êtes connecté au serveur NTP.

Paramètres de serveur NTP

Les paramètres suivants sont affichés uniquement lorsque le mode de synchronisation de l'horloge est défini sur NTP.

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web
Etat

Affiché lorsque NTP est sélectionné comme mode de synchronisation

Un message indique si vous êtes connecté au serveur NTP.

Mode

Permet de sélectionner le mode de synchronisation :

  • Sélectionnez Statique pour définir manuellement l'adresse du serveur NTP.

  • Sélectionnez DHCP (réglage par défaut) pour obtenir automatiquement la date et l'heure d'après le serveur NTP défini par un serveur DHCP.

    .
    NOTE: Pour utiliser le mode DHCP, les paramètres réseau doivent être définis sur DHCP (voir la section associée).

Intervalle de sondage (s)

Permet de définir la fréquence (en secondes) à laquelle l'Panel Server demande des mises à jour au serveur de temps.

  • 64

  • 128

  • 256

  • 512

  • 1024

Adresse de serveur principal

Permet d'indiquer l'adresse du serveur NTP principal lorsque le paramètre Paramètres NTP > Mode est réglé sur Statique.

Adresse de serveur secondaire

Permet d'indiquer l'adresse du serveur NTP secondaire lorsque le paramètre Paramètres NTP > Mode est réglé sur Statique.

Réglages manuels de date et heure

La date et l'heure du Panel Server peuvent être réglées manuellement :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

    • En réglant manuellement la date et l'heure dans les champs appropriés.

    • Par une synchronisation (initiée par l'utilisateur) avec l'horloge du PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web de Panel Server : Paramètres > Général > Date et heure > Paramètres généraux > Mode de synchronisation

    • En réglant manuellement la date et l'heure dans les champs appropriés.

Le paramètre suivant s'affiche uniquement lorsque le Mode de synchronisation est réglé sur Manuel.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web

Date et heure

Permet de définir la date et l'heure à l'aide de sélecteurs de date et d'heure.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?