Datum und Uhrzeit

Einführung

Mit der Datums- und Uhrzeitfunktion können Datum und Uhrzeit manuell oder durch automatische Synchronisation konfiguriert werden. Genaue Datums- und Uhrzeitangaben sind erforderlich, um die Gültigkeitsprüfung des TLS-Zertifikats zu aktivieren und korrekt mit Zeitstempel versehene Protokolle zu erhalten.

Datum und Uhrzeit des Panel Server werden für Zeitstempelereignisse verwendet, um eine chronologische Reihenfolge bereitzustellen.

Sie können jedoch eine lokale Zeitzone über die Panel Server-Webseiten festlegen. Wählen Sie eine Zeitzone in der Liste aus. Wenn keine lokale Zeitzone eingestellt ist, verwendet der Panel Server UTC für Zeitstempelfunktionen.

Die lokale Zeitzone wird für folgende Funktionen verwendet:

  • Für Daten, die angezeigt werden in:

    • Überwachung und Steuerung

    • Startseite (Advanced-Modell)

    • Trendverfolgung (Advanced-Modell)

  • In E-Mails für Alarme (Advanced-Modell)

  • Für auf einem SFTP- oder HTTPS-Server veröffentlichte Daten

  • Für in eine lokale Datei exportierte Daten

UTC wird für die folgenden Funktionen verwendet:

  • Für die Veröffentlichung von Daten in Cloud-Anwendungen

  • Für die Protokollierung von Daten

  • Für alle Funktionen, die einen Zeitstempel verwenden, wenn die lokale Zeitzone nicht eingestellt ist.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Datums- und Uhrzeitfunktion wird wie folgt eingestellt:
  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Allgemein > Datum und Uhrzeit

Allgemeine Einstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen und ihre Verfügbarkeit beschrieben.

Parameter Beschreibung Software EPC Webseiten
Synchronisation Modus Ermöglicht die Auswahl des Konfigurationsmodus für Datum und Uhrzeit des Panel Server:
  • Wählen Sie Schneider Electric Cloud (Standardeinstellung) aus, um Datum und Uhrzeit automatisch mit einem NTP-Server zu synchronisieren, der von einem Schneider Electric Cloud Service gehostet wird.

  • Wählen Sie NTP aus, um Datum und Uhrzeit automatisch mit einem externen NTP-Server zu synchronisieren.

  • Wählen Sie Manuell aus, um Datum und Uhrzeit manuell in den dafür vorgesehenen Feldern einzustellen.

    HINWEIS: Die manuellen Datums- und Uhrzeiteinstellungen sind nur verfügbar, wenn der Panel Server nicht für eine Veröffentlichung über die Schneider Electric Cloud Services oder per E-Mail eingerichtet wurde. Siehe Datenveröffentlichung.

Zeitzone

Dient der Auswahl Ihrer Zeitzone in der Liste der verfügbaren Zeitzonen. Wenn Sie in dieses Feld klicken, wird ein Suchfeld geöffnet, in dem Sie nach einem Schlüsselwort suchen können.

Status

Wird angezeigt, wenn Schneider Electric Cloud als Synchronisationsmodus ausgewählt ist.

Eine Meldung gibt an, ob Sie erfolgreich mit dem NTP-Server verbunden sind.

Einstellungen für den NTP-Server

Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter für den Synchronisationsmodus von Datum und Uhrzeit auf NTP eingestellt ist.

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen und ihre Verfügbarkeit beschrieben.

Parameter Beschreibung Software EPC Webseiten
Status

Wird angezeigt, wenn NTP als Synchronisationsmodus ausgewählt ist.

Eine Meldung gibt an, ob Sie erfolgreich mit dem NTP-Server verbunden sind.

Modus

Dient der Auswahl des Synchronisationsmodus:

  • Wählen Sie Statisch aus, um die NTP-Serveradresse manuell einzustellen.

  • Wählen Sie DHCP (Standardeinstellung) aus, um Datum und Uhrzeit automatisch vom NTP-Server abzurufen, der von einem DHCP-Server angegeben wird.

    .
    HINWEIS: Um den Modus DHCP zu verwenden, müssen die Netzwerkeinstellungen auf DHCP festgelegt werden (siehe den entsprechenden Abschnitt).

Abfrageintervall(e)

Ermöglicht die Eingabe des Abfrageintervalls, um festzulegen, wie häufig (in Sekunden) der Panel Server Aktualisierungen beim Zeitserver anfordert.

  • 64

  • 128

  • 256

  • 512

  • 1024

Primäre Serveradresse

Wird verwendet, um die Adresse des primären NTP-Servers einzugeben, wenn der Parameter NTP Einstellungen > Modus auf Statisch eingestellt ist.

Sekundäre Serveradresse

Wird verwendet, um die Adresse des sekundären NTP-Servers einzugeben, wenn der Parameter NTP Einstellungen > Modus auf Statisch eingestellt ist.

Manuelle Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Datum und Uhrzeit des Panel Server können manuell eingestellt werden:

  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

    • Durch die manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit in den entsprechenden Feldern.

    • Durch eine vom Benutzer initiierte Synchronisation mit Datum und Uhrzeit des PC, auf dem die Software EcoStruxure Power Commission ausgeführt wird.

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Allgemein > Datum & Uhrzeit > Allgemeine Einstellungen > Synchronisation Modus

    • Durch die manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit in den entsprechenden Feldern.

Der folgende Parameter wird nur angezeigt, wenn Synchronisation Modus auf Manuell eingestellt ist.

Parameter Beschreibung Software EPC Webseiten

Datum und Uhrzeit

Ermöglicht die Einstellung von Datum und Uhrzeit mithilfe der Datums- und Uhrzeitauswahl.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?