Data e ora

Presentazione

La funzione data e ora consente di configurare la data e l'ora manualmente o con la sincronizzazione automatica. Per attivare il controllo della validità dei certificati TLS e ottenere i registri orodatati in modo corretto, sono necessarie una data e un'ora precise.

Data e ora del Panel Server sono utilizzate per orodatare gli eventi e fornire un ordine cronologico.

È possibile impostare un fuso orario locale utilizzando le pagine Web del Panel Server. Scegliere un fuso orario dall'elenco disponibile. Se non è impostato alcun fuso orario locale, il parametro Panel Server usa l'UTC per le funzioni di timestamp.

Il fuso orario locale viene utilizzato per le seguenti funzioni:

  • Per i dati visualizzati su:

    • Monitoraggio e controllo

    • Home (modello Advanced)

    • Trending (modello Advanced)

  • Nelle e-mail per gli allarmi (modello Advanced)

  • Per i dati pubblicati su un server SFTP o HTTPS

  • Per i dati esportati in un file locale

UTC è utilizzato per le funzioni seguenti:

  • Pubblicare i dati nelle applicazioni cloud

  • Per la registrazione dati

  • Per tutte le funzioni che utilizzano un timestamp se il fuso orario locale non è impostato

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione data e ora viene impostata come segue:
  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Generale > Data e ora

Impostazioni generali

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web
Modalità di sincronizzazione Consente di selezionare la modalità di configurazione di data e ora di Panel Server:
  • Selezionare Schneider Electric Cloud (impostazione predefinita) per sincronizzare automaticamente data e ora con un server NTP ospitato dai servizi cloud Schneider Electric.

  • Selezionare NTP per sincronizzare automaticamente data e ora con un server NTP esterno.

  • Selezionare Manuale per impostare manualmente data e ora nei campi dedicati

    NOTA: Le impostazioni manuali di data e ora sono disponibili solo se il Panel Server non è impostato per la pubblicazione dai servizi cloud di Schneider Electric o per la pubblicazione via e-mail. Vedere Pubblicazione dei dati.

Fuso orario

Consente di selezionare il fuso orario dall'elenco dei fusi orari disponibili. Facendo clic su questo campo viene visualizzata una casella di ricerca che consente la ricerca di una parola chiave.

Stato

Visualizzato quando Schneider Electric Cloud è selezionato come modalità di sincronizzazione

Un messaggio indica se la connessione al server NTP è riuscita.

Impostazioni del server NTP

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando il parametro della modalità di sincronizzazione di data e ora è impostato su NTP.

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web
Stato

Visualizzato quando NTP è selezionato come modalità di sincronizzazione

Un messaggio indica se la connessione al server NTP è riuscita.

Modalità

Consente di selezionare la modalità di sincronizzazione:

  • selezionare Static per impostare manualmente l'indirizzo del server NTP;

  • selezionare DHCP (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente data e ora dal server NTP specificato da un server DHCP

    .
    NOTA: per utilizzare la modalità DHCP, le impostazioni di rete devono essere impostate su DHCP (vedere l'argomento correlato).

Polling interval (s)

Consente di inserire l'intervallo di polling per impostare la frequenza (in secondi) con cui le richieste di Panel Server vengono aggiornate dal server dell'ora.

  • 64

  • 128

  • 256

  • 512

  • 1024

Primary server address

Consente di inserire l'indirizzo del server NTP primario quando il parametro NTP Settings > Mode è impostato su Static.

Secondary server address

Consente di inserire l'indirizzo del server NTP secondario quando il parametro ModalitàImpostazioni NTP > è impostato su Statico.

Impostazioni manuali di data e ora

Data e ora del Panel Server possono essere impostate manualmente:

  • Con il software EcoStruxure Power Commission

    • Impostando manualmente la data e l'ora nei campi dedicati.

    • Tramite sincronizzazione avviata dall'utente con data e ora del PC che esegue il software EcoStruxure Power Commission.

  • Nella pagine Web di Panel Server, all'indirizzo Impostazioni > Informazioni generali > Data e ora > Impostazioni generali > Modalità di sincronizzazione

    • Impostando manualmente la data e l'ora nei campi dedicati.

Il parametro seguente viene visualizzato solo quando Modalità di sincronizzazione è impostata su Manuale.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web

Data e ora

Utilizzato per impostare la data e l'ora utilizzando i selettori di data e ora.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?