Fehlerbehebung
Fehlerbehebung für den EcoStruxure Panel Server
![]() |
---|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER
EINES LICHTBOGENS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Problem |
Diagnose |
Aktion |
---|---|---|
Der Panel Server wurde von der Software EcoStruxure Power Commission bei der automatischen Erkennung nicht gefunden. |
MAC-Adresse (aufgedruckt auf der Vorderseite des Panel Server) nicht erkannt. Sie müssen den Hexadezimalwert der MAC-Adresse in einen Dezimalwert konvertieren, um die IP-Adresse des Panel Server abzurufen. |
Gehen Sie wie folgt vor, um den Hexadezimalwert der MAC-Adresse zum Abrufen der IP-Adresse in einen Dezimalwert zu konvertieren. |
Bei der ersten Verbindung mit dem Panel Server ausgehend von einem PC wird der Panel Server unter Netzwerk nicht angezeigt. | ||
Die Status-LED leuchtet nicht. | Die Spannungsversorgung ist nicht angeschaltet oder nicht stabil. | Legen Sie Spannung an oder prüfen Sie die Spannungsquelle. |
Die Status-LED des Panel Server blinkt orange. | Der Panel Server befindet sich im eingeschränkten Funktionsfähigkeitsstatus. |
Siehe die Diagnosewebseiten des Panel Server. Insbesondere können Sie der Funktionsfähigkeitsstatus-Anzeige des Panel Server entnehmen, welche interne Komponente das Blinken am Panel Server ausgelöst hat. Beispiel:
|
Die Status-LED des Panel Server leuchtet permanent rot. | Schwerer Fehler. | Wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren lokalen Schneider Electric-Kundenservicevertreter. |
Verfahren zur Konvertierung der MAC-Adresse in eine IP-Adresse
-
Gehen Sie wie folgt vor, um den Hexadezimalwert der MAC-Adresse in einen Dezimalwert zu konvertieren, um die IP-Adresse abzurufen:
-
Für Panel Server mit einer Seriennummer beginnend mit
54-21-44
oder niedrigerWenn...
Dann...
Beispiel mit MAC-Adresse
00-00-54-01-07-70
Der Panel Server befindet sich im geschalteten Ethernet-Modus (Standardeinstellung).
Y
entspricht den letzten Ziffern der MAC-Adresse des Panel Server, konvertiert in einen Dezimalwert +1
.Hexadezimalwert
70
konvertiert in Dezimalwert112
.Y
=112
+1
=113
Daher lautet die IPV4-Adresse
169.254.7.113
.Der Panel Server befindet sich im getrennten Ethernet-Modus und der PC ist mit dem Panel Server-Port ETH1 verbunden.
Der Panel Server befindet sich im getrennten Ethernet-Modus und der PC ist mit dem Panel Server-Port ETH2 verbunden.
Y
entspricht den letzten Ziffern der MAC-Adresse des Panel Server, konvertiert in einen Dezimalwert +2
.Hexadezimalwert
70
konvertiert in Dezimalwert112
.Y
=112
+2
=114
Daher lautet die IPV4-Adresse
169.254.7.114
. -
Für Panel Server mit einer Seriennummer beginnend mit
54-21-45
oder höherWenn...
Dann...
Beispiel mit MAC-Adresse
00-00-54-02-07-10
Der Panel Server befindet sich im geschalteten Ethernet-Modus (Standardeinstellung).
Y
entspricht den letzten Ziffern der MAC-Adresse des Panel Server, konvertiert in einen Dezimalwert.Hexadezimalwert
10
konvertiert in Dezimalwert16
.Daher lautet die IPV4-Adresse
169.254.7.16
.Der Panel Server befindet sich im getrennten Ethernet-Modus und der PC ist mit dem Panel Server-Port ETH1 verbunden.
Der Panel Server befindet sich im getrennten Ethernet-Modus und der PC ist mit dem Panel Server-Port ETH2 verbunden.
Y
entspricht den letzten Ziffern der MAC-Adresse des Panel Server, konvertiert in einen Dezimalwert +1
.Hexadezimalwert
10
konvertiert in Dezimalwert16
.Y
=16
+1
=17
Daher lautet die IPV4-Adresse
169.254.7.17
.
-
-
Starten Sie einen der empfohlenen Webbrowser auf Ihrem PC.
-
Geben Sie in das Adressfeld die IPv4-Adresse ein, beginnend mit
https://
, und drücken Sie Enter, um auf die Anmeldeseite zuzugreifen:https://169.254.XX.YY
.WICHTIG: Starten Sie die IPv4-Adresse mithttps://
.
Fehlerbehebung für Webseiten und Kommunikation
Problem |
Diagnose |
Aktion |
---|---|---|
Die Anmeldung bei den Webseiten ist aufgrund eines verlorenen oder vergessenen Passworts nicht möglich. |
Passwort verloren |
Setzen Sie den Panel Server auf die Werkseinstellungen zurück. |
Die Webseiten des Panel Server können nicht durchsucht werden. |
Falsche Netzwerkkonfiguration |
Stellen Sie sicher, dass alle IP-Parameter korrekt sind. |
Überprüfen Sie Folgendes: Panel Server empfängt Requests (Pingen Sie den Panel Server über die DOS-Eingabeaufforderung. Geben Sie dazu ping und die IP-Adresse desPanel Server ein. Beispiel: ping |
||
Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungseinstellungen in Ihren Browser-Internetoptionen korrekt sind. |
||
Die Verbindung zwischen dem Panel Server und den Wireless-Geräten wurde getrennt. |
Störgeräusche auf dem Funkfrequenzkanal |
Ändern Sie den Funkfrequenzkanal für die Kommunikation zwischen Wireless-Geräten und dem Panel Server in der Software EcoStruxure Power Commission oder auf den Webseiten des Panel Server. |
Ein Wireless-Gerät wird vom Panel Server nicht erkannt. |
Der Panel Server erkennt diesen Typ von Wireless-Gerät nicht. |
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Liste der unterstützten Geräte befindet. Siehe die jeweiligen Versionshinweise:
|
Ein 16-stelliges RF-ID-Wireless-Gerät wird nach einer selektiven Erkennung weder in der Erkennungstabelle noch in der unvollständigen Erkennungstabelle angezeigt. |
Die RF-ID und der Installationscode stimmen nicht überein. |
Überprüfen und korrigieren Sie die RF-ID und den Installationscode in der vorbereiteten Auswahlliste oder geben Sie die Details erneut in der selektiven Erkennungsliste ein und starten Sie die selektive Erkennung erneut. |
Der Status der Wireless-Geräte (z. B. Easergy TH110) wird auf den Panel Server-Webseiten oder in der Software EcoStruxure Power Commission nicht aktualisiert. |
Das Wireless-Gerät ist ausgeschaltet oder kommuniziert nicht mehr mit dem Panel Server (z. B. wenn das Wireless-Gerät außerhalb des gültigen Bereichs liegt) und weist den Status Nicht verbunden in Rot auf den Webseiten auf. |
|
Der Status des Wireless-Geräts
wird orange angezeigt: Nicht verbunden oder Verbunden, oder mit einem orangefarbenen Symbol |
Das Gerät wird erkannt und der Status der Verbindung ist unbekannt. |
Warten Sie, bis der Status zu Verbunden (grün) oder Nicht verbunden (rot) wechselt. |
Ein Modbus-Gerät wird vom Panel Server nicht erkannt. |
Falsche Gerätekonfigurationseinstellungen. |
|
Ein Modbus-Gerät kommuniziert nicht mit dem Panel Server. |
Für zwei Modbus-Geräte im Netzwerk ist die gleiche Server-ID festgelegt. |
Stellen Sie sicher, dass eine Server-ID nicht zweimal im Modbus-Netzwerk verwendet wird. Im detaillierten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Konflikte mit der Software EcoStruxure Power Commission beheben. |
Alarme werden nicht auf der Seite Überwachung und Steuerung der Panel Server-Webseiten angezeigt. |
Das Gerät ist ggf. mit einem benutzerdefinierten Modell verknüpft. |
|
Der Panel Server kann die Schneider Electric-Cloud nicht erreichen. Netzwerk nicht erreichbar wird in der Verbindungsdiagnose angezeigt. |
Netzwerk- oder Kommunikationskonfiguration fehlerhaft. |
Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk- und Kommunikationseinstellungen richtig festgelegt wurden (z. B. Proxy oder DNS erforderlich, aber nicht definiert). |
Vergewissern Sie sich, dass die Firewall den Netzwerkzugriff und die Netzwerkverbindung vom Panel Server aus ermöglicht, wobei insbesondere die Ports und Protokolle aktiviert und korrekt konfiguriert sind. |
||
Stellen Sie sicher, dass die Zeit auf der Panel Server-Webseite auf Schneider Electric Cloud eingestellt ist (siehe Datum und Uhrzeit). |
||
Der Panel Server wird von den Schneider Electric Cloud Services nicht erkannt. |
– |
Vergewissern Sie sich, dass der Port 443 für Cloud-Services freigegeben wurde (siehe Parameter für Cloud-Verbindung und -Services). Wenn ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf dem Panel Server durchgeführt wurde, wenden Sie sich an Ihr Schneider Electric Customer Care Center, um den Panel Server wieder mit den Schneider Electric Cloud Services zu verknüpfen. |