Aufbau der Benutzeroberfläche des EcoStruxure Panel Server

Überblick

Die Abbildung zeigt den Aufbau der Benutzeroberfläche des Panel Server.

  1. Kopfzeile

  2. Hauptmenüs

  3. Untermenüs

  4. Anzeigebereich

  5. Symbol für das Kontextmenü

Kopfzeile

In der Kopfzeile werden oben auf jeder Seite die folgenden Informationen angezeigt.

  1. Dienste und zugehöriger Status

  2. Benutzername

  3. Dropdown-Liste (Sprache, Passwort ändern, Abmelden)

Kopfzeile

Beschreibung

Benutzername

Der Benutzername lautet SecurityAdmin, ein Benutzerkonto mit Administratorrechten, z. B. Lesen und Ändern der Produktkonfiguration, Hinzufügen oder Entfernen von Wireless-Geräten, Zugriff auf Systemprotokolle.

Sprache

Die Sprache der Webseite ist standardmäßig Englisch (USA). Weitere Sprachen sind in der Liste verfügbar.

Passwort ändern

Klicken Sie hier, um das Benutzerpasswort zu ändern (siehe Passwortanforderungen).

Abmelden

Klicken Sie hier, um sich von der Panel Server-Sitzung abzumelden.
Es wird empfohlen, sich beim Panel Server abzumelden, wenn er nicht verwendet wird.
Sie werden nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivität automatisch abgemeldet.

Dienstnamen

Die Dienste werden je nach Panel Server-Modell angezeigt:

  • SFTP

  • HTTPS

  • Datenerfassung

  • Cloud-Service

  • Kontrollzeitpläne

  • E-Mail-Dienst (Advanced-Modell)

  • Datenpflege

Status der Dienste

Das Symbol zeigt den Status der Dienste an:

  • Dienst aktiviert und betriebsbereit

  • Dienst aktiviert, aber nicht betriebsbereit

  • (nur Cloud-Service):

    • Die Erstkonfiguration des Panel Server ist abgeschlossen, es sind jedoch folgende zusätzliche Aktionen erforderlich: Veröffentlichen Sie die Topologie und ordnen Sie den Panel Server auf Cloud-Anwendungsseite zu.

    • Die von der Cloud-Anwendung gesendete dezentrale Konfiguration ist ungültig und wird vom Panel Server zurückgewiesen. In der Protokolldatei für die automatische Diagnose zur Unterstützung der Fehlerbehebung wird ein Fehler protokolliert. Die Datenveröffentlichung wird nicht gestartet. Wenn die Datenveröffentlichung läuft, wird sie angehalten. Die Rückmeldung wird an die Cloud-Anwendung gesendet, die die dezentrale Konfiguration gesendet hat.

  • (Alle Dienste): Ein Neustart wurde initiiert. Das Symbol wechselt nach einem erfolgreichen Veröffentlichungszyklus zu grün.

  • Datenpflege läuft. Der Dienstname und das Statussymbol verschwinden, sobald der Datenpflegevorgang abgeschlossen ist.

Hauptmenüs

Karten und Untermenüs

Die Karten und Untermenüs zeigen die im ausgewählten Hauptmenü verfügbaren Unterebenen an. Felder mit einem roten Sternsymbol sollten ausgefüllt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten des Gateways und der Geräte zu gewährleisten.

Anzeigebereich

Im Anzeigebereich wird die ausgewählte Karte bzw. das ausgewählte Untermenü detailliert mit allen zugehörigen Feldern angezeigt.

Symbole

Welche kontextspezifischen Funktionssymbole angezeigt werden, hängt vom ausgewählten Menü ab.

Symbol Aktion

Öffnet das Kontextmenü.

Schließt das Kontextmenü.

Speichert die Einstellungsänderungen auf den Seiten der Einstellungen und wendet sie auf den Panel Server an. Ermöglicht die Aktualisierung eines konsistenten Parametersatzes über mehrere Webseiten.

  • Wenn ein Pflichtfeld leer bleibt, wird das Feld rot hervorgehoben.

  • Wenn ungeeignete Zeichen in ein Feld eingegeben werden, wird das Feld rot hervorgehoben.

Speichert die Einstellungsänderungen auf den Seiten der Einstellungen, ohne die Konfiguration auf den Panel Server anzuwenden.

Kontextsymbol:

  • Bricht die Einstellungsänderungen auf den Seiten der Einstellungen ab, um zu den zuletzt gespeicherten Einstellungen zurückzukehren.

  • Stellt die Einstellungen der Netzwerkkommunikationskonfiguration auf den Seiten der Netzwerkkommunikation wieder her. Wird verwendet, um die vollständige Liste der zuvor gespeicherten Einstellungen erneut anzuwenden.

Wechselt zur Wartungsseite des ausgewählten Geräts.

Wechselt zur Einstellungsseite des ausgewählten Geräts.

Wechselt zur Echtzeitdatenseite des ausgewählten Geräts.

Wechselt zur Datenverwaltungsseite des ausgewählten Geräts.

Wechselt zur Trendverfolgungsseite.

Wechselt zur Überwachungs- und Steuerungsseite des ausgewählten Geräts.

Löscht ein Gerät. Bestätigen Sie das Entfernen in der Popup-Meldung.

Überwachungs- und Steuerungssymbole

Symbol Beschreibung

Das Gerät ist verbunden.

Das Gerät ist nicht verbunden.

Der Datenmesswert ist veraltet oder ungültig.

Trendverfolgungssymbole (Startseite)

Die Trendverfolgungssymbole werden je nach Verbrauchstrend auf der Startseite angezeigt.

Symbol Beschreibung

Der Verbrauch des Produkts (z. B. Strom) oder eine ausgewählte Nutzung (z. B. Beleuchtung) nimmt zu.

Der Verbrauch des Produkts (z. B. Strom) oder eine ausgewählte Nutzung (z. B. Beleuchtung) nimmt ab.

 

Es wird kein Symbol angezeigt, wenn sich die Verbrauchsrate nicht ändert.

Alarmsymbole

Symbol Beschreibung

Auftreten eines Alarms mit hohem Schweregrad.

Verschwinden des Alarms mit hohem Schweregrad.

Auftreten eines Alarms mit mittlerem Schweregrad.

Verschwinden des Alarms mit mittleren Schweregrad.

Auftreten eines Alarms mit niedrigem Schweregrad.

Verschwinden des Alarms mit niedrigem Schweregrad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?