Benutzerdefinierte Gerätemodelle für nachgeschaltete Modbus-Geräte (Modelle Universal und Advanced)

Einführung

HINWEIS
RÜCKWÄRTS-Kompatibilität mit vorhandenen benutzerdefinierten Modellen nach Firmwareaktualisierung
Wenn die einem benutzerdefinierten Modell zugeordneten Geräte nach der Aktualisierung der Panel Server-Firmware fehlerhafte Daten anzeigen oder nicht importiert werden können, aktualisieren Sie das benutzerdefinierte Modell mit EcoStruxure Power Commission und importieren Sie dieses erneut in den Panel Server. Führen Sie eine Aktion Versionen wechseln und aktualisieren für das benutzerdefinierte Modell durch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu fehlerhaften Daten führen.

Der Panel Server unterstützt die Verwendung von benutzerdefinierten Modellen für nachgeschaltete Modbus-Geräte. Es kann ein benutzerdefiniertes Modell erstellt werden, das ein Modbus-Gerät verwaltet, das nicht nativ von den integrierten Panel Server-Modellen verwaltet wird, oder wenn ein anderes als das integrierte Modell erwünscht ist.

Benutzerdefinierte Modelle dienen nur zur Unterstützung der Anwendungen EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor und EcoStruxure Energy Hub und der Energieserver-Funktionen des Panel Server Advanced. Für andere Anwendungen können benutzerdefinierte Modelle zwar ebenfalls verwendet werden, allerdings ist nur die Visualisierung von Gerätedaten im Überwachungsbildschirm möglich.

Benutzerdefinierte Modelle werden im EcoStruxure Power Commission Webportal-Tool (EPC Web-Tool) erstellt oder geändert. Das EPC Web-Tool enthält eine Kontexthilfe, die Sie unterstützt.

Neue und geänderte benutzerdefinierte Modelle werden über die Panel Server-Webseiten in den Panel Server importiert. Weitere Informationen zur automatischen oder manuellen Erkennung von Modbus-Geräten finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Modbus-Geräten.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Benutzerdefinierte Modelle sind auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Modbus-Geräte > Benutzerdefinierte Modelle verfügbar.

Erstellen eines benutzerdefinierten Modells

Erstellen Sie das benutzerdefinierte Modell mithilfe des EcoStruxure Power Commission-Webportal-Tools (EPC Web-Tool).

Das benutzerdefinierte Modell enthält die Liste der Messungen und Alarme, die vom Modbus-Gerät unterstützt werden, das am Panel Server angeschlossen ist.

Das benutzerdefinierte Gerätemodell muss den folgenden Inhalt enthalten: Es kann nicht in die Panel Server-Webseiten importiert werden, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden:

  • modelingInformation

  • productIdentification

  • measure

  • modbusMapping

  • modbusDataModel

Benutzerdefinierte Modelle können jetzt die Modbus-Erkennungsregeln enthalten, wodurch Panel Server ermöglicht wird, neben den integrierten Modellen auch benutzerdefinierten Modelle zur Erkennung von Modbus-Geräten zu verwenden. Weitere Informationen zu den Regeln finden Sie im EPC Web-Tool.

Die benutzerdefinierten Einheiten im benutzerdefinierten Gerätemodell müssen den folgenden Syntaxregeln entsprechen:

  • Maximale Anzahl an Zeichen: 16

  • Verwenden Sie nur Zeichen aus der folgenden Tabelle.

Zeichen Beschreibung

Alphanumerische Zeichen

  • Alle Großbuchstaben von A bis Z
  • Alle Kleinbuchstaben von a bis z
  • Alle Zahlen von 0 bis 9

/

Schrägstrich

*

Stern (multiplizieren)

-

Minus

+

Plus

%

Prozent

(

Linke Klammer

)

Rechte Klammer

.

Punkt

Ω

Omega (Ohm)

µ

mu (Mikro)

„Leerzeichen“

das Leerzeichen

°

Grad, zum Beispiel °C

Hochskriptzeichen

  • Alle Zahlen von 0 bis 9
  • Plus- und Minuszeichen

Exportieren Sie das benutzerdefinierte Modell in eine ZIP-Datei.

Importieren eines benutzerdefinierten Gerätemodells

Gehen Sie wie folgt vor, um ein zuvor erstelltes und in einer ZIP-Datei exportiertes benutzerdefiniertes Gerätemodell zu importieren:

  1. Navigieren Sie auf den Panel Server-Webseiten zu Einstellungen > Modbus-Geräte > Benutzerdefinierte Modelle.

  2. Klicken Sie auf Importieren. Sie können Folgendes importieren:

    • Ein neues benutzerdefiniertes Modell. Hierbei handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Modell, das noch nicht in den Panel Server importiert wurde.

    • Ein geändertes benutzerdefiniertes Modell. Hierbei handelt es sich um eine Änderung eines benutzerdefinierten Modells, das bereits importiert wurde und von den verbundenen Modbus-Geräten verwendet wird.

  3. Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Gerätemodell aus, das lokal in einer ZIP-Datei gespeichert ist.

    Die ZIP-Datei kann sowohl neue als auch geänderte benutzerdefinierte Modelle enthalten. Sie können maximal zwei verschiedene Versionen mit demselben benutzerdefinierten Modellnamen verwenden. Modbus-Geräte verwenden nur eine Version.

HINWEIS: Wenn das benutzerdefinierte Modell nicht den Syntaxregeln entspricht, wird eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Modells).

Wenn das benutzerdefinierte Modell erfolgreich importiert wurde, wird es in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle aufgeführt. Es können maximal 50 benutzerdefinierte Modelle in den Panel Server importiert werden.

Ein neues benutzerdefiniertes Modell wird automatisch instanziiert, sodass neue Modbus-Geräte mit diesem benutzerdefinierten Modell hinzugefügt werden können. Es wird in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle als die aktuelle Version angezeigt.

Für geänderte benutzerdefinierte Modelle steht die neue Version in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle für eine Verwendung zur Verfügung. Sie wird nicht automatisch instanziiert. Wählen Sie Versionen wechseln und Geräte aktualisieren aus, um die neue Version auf ausgewählte Modbus-Geräte anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Tabelle der benutzerdefinierten Modelle

Die Tabelle der benutzerdefinierten Modelle zeigt die folgenden Informationen an und ermöglicht Ihnen die Durchführung von Versionsaktualisierungen sowie das Löschen von benutzerdefinierten Modellen:

Spalte Beschreibung

Modellbezeichnung

Name des importierten benutzerdefinierten Modells.

Aktuelle Version

Aktuelle Version des benutzerdefinierten Modells, die von den zugeordneten Modbus-Geräten verwendet wird. Es können maximal 50 benutzerdefinierte Modelle importiert werden.

Enthält Erkennungsregeln

Richtig/Falsch Gibt an, ob die aktuelle Version des benutzerdefinierten Gerätemodells Modbus-Erkennungsregeln enthält. Wenn Richtig angezeigt wird, kann die aktuelle Version des Modells über Panel Server zur automatischen Erkennung von Modbus-Geräten ausgewählt werden.

Änderungsdatum des Modells

Gibt das letzte Datum an, an dem das aktuelle benutzerdefinierte Modell geändert wurde.

Verfügbare Version

Eine alternative Version des benutzerdefinierten Modells, die auf die zugehörigen Modbus-Geräte angewendet werden kann.

Zugehörige Geräte

Die Anzahl der mit der aktuellen Version des benutzerdefinierten Modells verknüpften Modbus-Geräte. Diese Zahl wird aktualisiert, wenn neue Modbus-Geräte manuell oder automatisch erkannt werden.

(Kontextmenü)

Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Kontextmenü zu öffnen. Welche Elemente angezeigt werden, hängt vom Gerät ab:

  • Version wechseln und Geräte aktualisieren: Klicken Sie hier, um die aktuelle Version auf die verfügbare Version umzuschalten. Beim Umschalten des Modells auf eine neuere Version werden automatisch alle zugehörigen Geräte mit den neuen Funktionen der aktualisierten Version aktualisiert, z. B. neue Messungen.

    HINWEIS: Nach der Aktualisierung auf eine neue Version wird die ursprüngliche Version in der Spalte Verfügbare Version angezeigt und kann durch erneutes Umschalten der Versionen wieder in den zugehörigen Geräten eingesetzt werden.

  • Nicht verwendete Version(en) entfernen: Klicken Sie hier, um die verfügbare Version (sofern vorhanden) und die aktuelle Version zu löschen, wenn dem Modell keine Geräte zugeordnet sind (0 in der Spalte Zugehörige Geräte).

Unterstützte Funktionen

Die Modbus-Funktionen werden im Anhang beschrieben:

Prüfen der Zuordnung zwischen benutzerdefiniertem Gerätemodell und Modbus-Gerät

Navigieren Sie zu Einstellungen > Modbus-Geräte und wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus. Im Bereich Modell-Informationen des benutzerdefinierten Gerätes werden die folgenden Informationen angezeigt:

  • Modell-Name des benutzerdefinierten Gerätes

  • Modell-Version des benutzerdefinierten Gerätes

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?