Modelos personalizados para dispositivos Modbus a jusante (modelos Universal e Advanced)
Apresentação
AVISO |
---|
Compatibilidade BACKWARD com modelos personalizados
existentes após atualização do firmware
Depois de atualizar o firmware Panel Server, se os dispositivos associados a um modelo personalizado apresentarem
dados errados ou não puderem ser importados, atualize o modelo
personalizado utilizando EcoStruxure Power
Commission e importá-lo novamente para o Panel Server. Efetue uma ação Alterar versão e
atualizar para o modelo personalizado.
A não observância destas instruções
pode resultar em dados errados.
|
O Panel Server suporta a utilização de modelos personalizados para dispositivos Modbus a jusante. Um modelo personalizado pode ser criado para gerir um dispositivo Modbus que não é gerido de maneira nativa pelos modelos integrados do Panel Server ou quando é pretendido um modelo diferente do integrado.
Os modelos personalizados só são dedicados para suportar aplicações EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor e EcoStruxure Energy Hub e funções do servidor de energia Panel Server Advanced. Noutras aplicações, podem ser utilizados modelos personalizados, mas só permitem a visualização de dados do dispositivo no ecrã de monitorização.
Modelos personalizados são criados ou modificados na ferramenta do portal Web EcoStruxure Power Commission (ferramenta EPC Web). EPC Web A ferramenta contém ajuda de contexto para orientá-lo.
Os modelos personalizados novos e modificados são importados no Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server. Para obter mais informações sobre como detetar os dispositivos Modbus manual ou automaticamente, consulte Adição e remoção de dispositivos Modbus.
Disponibilidade
Esta função está disponível em Panel Server Universal e Advanced.
Definir os parâmetros
Os modelos personalizados estão disponíveis nas páginas Web do Panel Server em .
Criar um modelo personalizado
Criar o modelo personalizado utilizando a ferramenta de portal Web EcoStruxure Power Commission (ferramenta EPC Web).
O modelo personalizado contém a lista de medições e alarmes suportados pelo dispositivo Modbus ligado ao Panel Server.
O modelo de dispositivo personalizado deve incluir o seguinte conteúdo. Não pode ser importado para as páginas Web do Panel Server se não seguir estas regras:
-
modelingInformation
-
productIdentification
-
medição
-
modbusMapping
-
modbusDataModel
Os modelos personalizados podem agora incluir as regras de deteção do Modbus, o que permite Panel Server para utilizar modelos personalizados além de modelos integrados para detetar dispositivos Modbus. Para obter mais informações sobre as regras, consulte a ferramenta EPC Web.
As unidades personalizadas no modelo de dispositivo personalizado devem estar em conformidade com as seguintes regras de sintaxe:
-
Número máximo de carateres: 16
-
Utilize apenas os carateres da seguinte tabela.
Carateres | Descrição |
---|---|
Carateres alfanuméricos |
|
/ |
barra |
* |
estrela (multiplicar) |
- |
menos |
+ |
mais |
% |
percentagem |
( |
parêntese esquerdo |
) |
parêntese direito |
. |
ponto |
Ω |
ómega (ohm) |
μ |
mu (micro) |
"espaço" |
o caráter de espaço |
° |
graus, por exemplo °C |
carateres em expoente |
|
Exporte o modelo personalizado para um ficheiro zip.
Importar um modelo de dispositivo personalizado
Para importar um modelo de dispositivo personalizado criado e exportado anteriormente num ficheiro zip, siga este procedimento:
-
A partir das páginas Web da Panel Server, navegue para .
-
Clique em Importar. Pode importar:
-
Um novo modelo personalizado. Este é um modelo personalizado que não é atualmente importado para Panel Server.
-
Um modelo personalizado modificado. Trata-se de uma modificação de um modelo personalizado que já é importado e utilizado por dispositivos Modbus ligados.
-
-
Selecione um modelo de dispositivo personalizado armazenado a nível local num ficheiro zip.
O ficheiro zip pode conter modelos personalizados novos e modificados. Pode ter um máximo de duas versões diferentes com o mesmo nome de modelo personalizado. É utilizada apenas uma versão por dispositivos Modbus.
Quando o modelo personalizado é importado com êxito, é listado na tabela de modelos personalizados. É possível importar um máximo de 50 modelos personalizados para o Panel Server.
Um novo modelo personalizado é instanciado automaticamente para que novos dispositivos Modbus possam ser adicionados utilizando esse modelo personalizado. É apresentado como a versão atual na tabela de modelos personalizados.
No que respeita a modelos personalizados modificados, a nova versão está disponível para utilização na tabela de modelos personalizados. Não é instanciado automaticamente. Selecione Alterar versão e atualizar dispositivos para aplicar a nova versão aos dispositivos Modbus selecionados. Consulte a tabela seguinte para obter mais informações.
Tabela de modelos personalizados
A tabela de modelos personalizados apresenta as seguintes informações e permite-lhe efetuar atualizações de versão e eliminar modelos personalizados:
Coluna | Descrição |
---|---|
Nome do modelo |
Nome do modelo personalizado importado. |
Versão atual |
Versão atual do modelo personalizado, utilizada pelos dispositivos Modbus associados. É possível importar um máximo de 50 modelos personalizados. |
Inclui regras de deteção |
Verdadeiro/falso Indica se a versão atual do modelo de dispositivo personalizado contém regras de deteção Modbus. Se Verdadeiro for apresentada, a versão atual do modelo pode ser selecionada pelo Panel Server para detetar automaticamente os dispositivos Modbus. |
Data de modificação do modelo |
Indica a última data em que o modelo personalizado atual foi modificado. |
Versão disponível |
Uma versão alternativa do modelo personalizado disponível para ser aplicada em dispositivos Modbus associados. |
Dispositivos associados |
O número de dispositivos Modbus associados à versão atual do modelo personalizado. Este número é atualizado quando novos dispositivos Modbus são detetados manual ou automaticamente. |
Clique neste ícone para abrir um menu de contexto. Os itens apresentados dependem do dispositivo:
|
Funções suportadas
As funções Modbus são descritas no anexo:
Verificar a associação entre o modelo de dispositivo personalizado e o dispositivo Modbus
Para verificar que modelo de dispositivo personalizado (caso exista) está associado ao seu dispositivo, navegue para Informações do modelo de dispositivo personalizado são apresentadas as seguintes informações:
e selecione o seu dispositivo na lista. Na secção-
Nome do modelo de dispositivo personalizado
-
Versão do modelo de dispositivo personalizado