Sicherheitsempfehlungen für die Außerbetriebnahme

Außerbetriebnahme

Der Panel Server wird mit vertraulichen Informationen wie Benutzerkonto-IDs, IP-Adressen, Wi-Fi-Passwörtern und kryptografischen Schlüsseln konfiguriert.

Bei der Entsorgung des Panel Server muss das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um sicherzustellen, dass sensible oder vertrauliche Informationen nicht offengelegt oder wiederverwendet werden können.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wenn Sie das folgende Verfahren durchführen, werden alle gespeicherten Daten (einschließlich Protokolle und Schlüssel) gelöscht.

HINWEIS
GEFAHR EINES IP-ADRESSKONFLIKTS
Trennen Sie den EcoStruxure Panel Server von allen Ethernet-Netzwerken, bevor Sie die IP-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer Beeinträchtigung der Kommunikation führen.

Um den Panel Server vollständig zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor, um alle Konfigurationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:

  1. Entfernen Sie alle Wireless-Geräte aus dem Panel Server.

  2. Schalten Sie den Panel Server ein und halten Sie dabei die Multifunktionstaste mehr als 10 Sekunden lang gedrückt.
    Ergebnis: Die Status-LED leuchtet zunächst permanent orange und blinkt dann schnell orange, sobald das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen eingeleitet wird.

  3. Lassen Sie die Taste los, sobald die Status-LED schnell orange zu blinken beginnt.

  4. Bestätigen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder brechen Sie den Vorgang ab:
    • So bestätigen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen:
      Drücken Sie die Taste innerhalb von 5 Sekunden erneut.
      Ergebnis: Die Status-LED blinkt schnell grün und zeigt dadurch an, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung bestätigt wurde.

    • So brechen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ab:
      Warten Sie, bis die Status-LED schnell rot blinkt.

  5. Warten Sie, bis der Neustart des Panel Server abgeschlossen ist:

    1. Die Status-LED leuchtet permanent orange, während der Panel Server gestartet wird.

    2. Die Status-LED leuchtet permanent grün, während sich der Panel Server im Normalbetrieb befindet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?