Recomendações de segurança para desativação
Desativação
O Panel Server está configurado com informações sensíveis e confidenciais, como identificadores de conta de utilizador, endereços IP, palavras-passe de Wi-Fi e chaves criptográficas.
Quando eliminar o Panel Server, é necessário repô-lo para as definições de fábrica para garantir que nenhuma informação sensível ou confidencial possa ser divulgada ou reutilizada.
Repor as definições de fábrica
Quando seguir o procedimento abaixo, todos os dados (incluindo registos e chaves) que foram armazenados são apagados.
AVISO |
---|
RISCO DE CONFLITO DE ENDEREÇOS IP
Desligue o EcoStruxure
Panel Server de qualquer rede Ethernet antes de repor as definições
de IP para os valores de fábrica.
A não observância destas instruções
pode resultar numa falha de comunicações.
|
Para repor o Panel Server por completo, siga este procedimento para definir todas as definições de configuração para os valores de fábrica:
-
Remova todos os dispositivos sem fios do Panel Server.
-
Ligue o Panel Server enquanto pressiona o botão multifunções durante mais de 10 segundos.
Resultado: O LED de estado é apresentado a laranja fixo e depois pisca a laranja rápido quando a definição de fábrica é iniciada. -
Liberte o botão quando o LED de estado começar a piscar rapidamente a laranja.
- Confirme ou cancele a reposição das definições
de fábrica:
-
Para confirmar a reposição das definições de fábrica:
Prima novamente o botão em 5 segundos.
Resultado: O LED de estado pisca a verde rapidamente, o que significa que a definição de fábrica foi confirmada. -
Para cancelar a reposição das definições de fábrica:
Aguarde até que o LED do estado pisque rapidamente a vermelho.
-
-
Aguarde até o Panel Server ser reiniciado por completo:
-
O LED de estado é apresentado a laranja fixo enquanto o Panel Server estiver a ser inicializado.
-
O LED de estado fica verde fixo quando o Panel Server está no modo de funcionamento normal.
-