Raccomandazioni di sicurezza per l’annullamento messa in servizio

Annullamento messa in servizio

Panel Server è configurato con informazioni riservate e sensibili, come identificatori degli account utente, indirizzi IP, password Wi-Fi e chiavi di crittografia.

Quando si smaltisce Panel Server, è necessario ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica per accertarsi che non possano essere divulgate o riutilizzate informazioni confidenziali o riservate.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Quando si segue la procedura seguente, tutti i dati (compresi i registri e le chiavi) memorizzati vengono cancellati.

AVVISO
RISCHIO DI CONFLITTO DI INDIRIZZI IP
Scollegare EcoStruxure Panel Server da qualsiasi rete Ethernet prima di ripristinare le impostazioni IP ai valori di fabbrica.
La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere le comunicazioni.

Per il completo ripristino di Panel Server, seguire questa procedura per impostare tutte le impostazioni di configurazione ai valori di fabbrica:

  1. Rimuovere tutti i dispositivi wireless da Panel Server.

  2. Accendere il Panel Server premendo il pulsante multifunzione per più di 10 secondi.
    Risultato: il LED di stato diventa arancione fisso, quindi lampeggia in arancione rapidamente quando si ripristina l’impostazione di fabbrica.

  3. Rilasciare il pulsante una volta che il LED di stato inizia a lampeggiare rapidamente in arancione.

  4. Confermare o annullare il ripristino alle impostazioni di fabbrica:
    • Per confermare il ripristino alle impostazioni di fabbrica:
      Premere nuovamente il pulsante entro 5 secondi.
      Risultato: il LED di stato lampeggia rapidamente in verde per indicare la conferma del ripristino alle impostazioni di fabbrica.

    • Per annullare il ripristino alle impostazioni di fabbrica:
      Attendere che il LED di stato lampeggi rapidamente in rosso.

  5. Attendere il riavvio completo di Panel Server:

    1. Il LED di stato diventa arancione fisso durante l’avvio di Panel Server.

    2. Il LED di stato si illumina in verde fisso quando Panel Server funziona normalmente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?