Backup e ripristino della configurazione di Panel Server

Presentazione

In qualsiasi momento dopo la messa in servizio, la configurazione di un Panel Server può essere salvata in un file e utilizzata per ripristinare la configurazione in un Panel Server dello stesso modello o nello stesso Panel Server.

Schneider Electric consiglia di crittografare il file di backup con una password per proteggere le informazioni sensibili. Proteggere il file di backup in un percorso protetto per impedire l'accesso non autorizzato.

AVVISO
Accesso ai dati non autorizzato
  • Proteggere l'accesso al file di backup impostando una password.
  • Non comunicare i file di backup a persone non autorizzate.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
IMPORTANTE: La password del file di backup viene memorizzata in modo irreversibile. Se non si ricorda la password, la configurazione salvata nel file diventa inutilizzabile.

I dati relativi alla messa in servizio sono memorizzati nel file di backup, ad esempio:

  • Dati di messa in servizio

    • Impostazioni di sistema, tra cui data e ora, reti (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus S-L, proxy e stato di attivazione della piattaforma cloud Schneider Electric

    • Impostazioni e stato della rete IEEE 802.15.4

    • Impostazioni e contestualizzazione del dispositivo finale, inclusi Modbus-SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 e ingressi/uscite

    • Impostazioni di registrazione e contestualizzazione dei dati

    • Impostazioni di eventi e allarmi, inclusa la configurazione delle notifiche per allarme.

  • Modelli personalizzati

Il file di backup contiene solo i dati che consentono di ripristinare un'installazione a uno stato precedente, ovvero lo stato in cui si trovava durante la generazione del file di backup. Pertanto, non include dati non correlati alla messa in servizio, ad esempio:

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

Il ripristino del backup viene impostato come segue:
  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in Manutenzione > Backup restore

Panel ServerImpostazioni di backup della configurazione di

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro

Descrizione

Software EPC

Pagine Web

Backup

Consente di salvare la configurazione di Panel Server.

Impostazioni di backup

Consente di assegnare un nome al file di backup e proteggere i dati di backup crittografando il file di backup con una password.

IMPORTANTE: la password del file viene memorizzata in modo irreversibile. Se non si ricorda la password, la configurazione salvata nel file diventa inutilizzabile.

Impostazioni di ripristino della configurazione di Panel Server

La tabella seguente descrive l'impostazione in cui è disponibile.

Parametro

Descrizione

Software EPC

Pagine Web

Ripristina

Consente di ripristinare la configurazione da un file di backup.

Verificare che il Panel Server destinatario del backup abbia una revisione firmware uguale o superiore a quella del Panel Server utilizzato per creare il file di backup.

IMPORTANTE: Un file di backup da un altro Panel Server può essere ripristinato solo una volta e su un solo Panel Server.

Quando la configurazione viene ripristinata nel Panel Server, può comparire un messaggio di errore. Il messaggio indica che il numero di dispositivi Modbus sul Panel Server corrente è diverso dal numero di dispositivi Modbus sul Panel Server precedente al momento del backup della configurazione.

NOTA: Al ripristino della configurazione, il controllo remoto (e la pianificazione dal cloud) sono disattivati per impostazione predefinita e i dati registrati esistenti vengono cancellati.

Ripristino della configurazione con reti wireless disattivate in modo permanente

La disattivazione permanente delle reti wireless non viene salvata nel file di backup di Panel Server.

L'impostazione di questa funzione dipende dal tipo di Panel Server ripristinato:

Se…

Significato

I dati vengono ripristinati in un nuovo Panel Server

Per impostazione predefinita, le reti wireless sono abilitate. Se è richiesta la disattivazione permanente come nel Panel Server di backup, seguire la procedura.

I dati vengono ripristinati nello stesso Panel Server

Le reti wireless rimangono disattivate.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?