Copia de seguridad y restauración de la configuración del Panel Server

Presentación

En cualquier momento después de la puesta en marcha, la configuración de un Panel Server puede guardarse en un archivo y utilizarse para restaurar la configuración en un Panel Server del mismo modelo, o el mismo Panel Server.

Schneider Electric recomienda cifrar el archivo de copia de seguridad con una contraseña para proteger la información confidencial. Proteja el archivo de copia de seguridad en una ubicación protegida para evitar accesos no autorizados.

AVISO
Acceso no autorizado a datos
  • Proteja el acceso al archivo de copia de seguridad configurando una contraseña.
  • No facilite un archivo de copia de seguridad a personas no autorizadas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
IMPORTANTE: La contraseña del archivo de copia de seguridad se almacena de forma irreversible. Si no recuerda la contraseña, no podrá utilizar la configuración de la que ha hecho una copia de seguridad en el archivo.

Los datos relacionados con la puesta en marcha se almacenan en el archivo de copia de seguridad, por ejemplo:

  • Datos de puesta en marcha

    • Ajustes del sistema como la fecha y la hora, las redes (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus S-L, el proxy y el estado de activación de la plataforma en la nube de Schneider Electric

    • Configuración y estado de la red IEEE 802.15.4

    • Configuración y contextualización del dispositivo final, incluido Modbus-SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 y entradas/salidas

    • Configuración y contextualización del muestreo de datos

    • Configuración de eventos y alarmas, incluida la configuración de notificaciones por alarma

  • Modelos personalizados

El archivo de copia de seguridad solo contiene datos que permiten restablecer una instalación a un estado anterior, es decir, el estado en el que se encontraba cuando se generó el archivo de copia de seguridad. Por lo tanto, no incluye datos que no estén relacionados con la puesta en marcha, por ejemplo:

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La restauración de la copia de seguridad se ajusta de la siguiente manera:
  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En las páginas web del EcoStruxure Panel Server, en Mantenimiento > Copia de seguridad y restauración

Panel ServerAjustes de copia de seguridad de la configuración del

La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.

Parámetro

Descripción

Software EPC

Páginas web

Copia de seguridad

Permite guardar la configuración del Panel Server.

Configuración de copia de seguridad

Se utiliza para asignar un nombre al archivo de copia de seguridad y ayudar a proteger los datos de la copia de seguridad cifrando el archivo de copia de seguridad con una contraseña.

IMPORTANTE: La contraseña del archivo se almacena de forma irreversible. Si no recuerda la contraseña, no podrá utilizar la configuración de la que ha hecho una copia de seguridad en el archivo.

Panel ServerAjustes de restauración de la configuración del

La tabla que aparece a continuación describe el ajuste donde está disponible.

Parámetro

Descripción

Software EPC

Páginas web

Restaurar

Se utiliza para restaurar la configuración desde un archivo de copia de seguridad.

Compruebe que la revisión de firmware del Panel Server que recibe la copia de seguridad es igual o mayor que la revisión de firmware del Panel Server utilizado para crear el archivo de copia de seguridad.

IMPORTANTE: Un archivo de copia de seguridad de otro Panel Server solo se puede restaurar una vez y en un solo Panel Server.

Cuando se restaura la configuración en el Panel Server, puede aparecer un mensaje de error. El mensaje indica que el número de dispositivos Modbus en el Panel Server actual difiere del número de dispositivos Modbus en el Panel Server anterior cuando se realizó una copia de seguridad de la configuración.

NOTA: Cuando se restaura la configuración, el control remoto (y la programación desde la nube) se desactiva de forma predeterminada, y los datos registrados existentes se vacían.

Restauración de la configuración con redes inalámbricas deshabilitadas permanentemente

La desactivación permanente de las redes inalámbricas no se guarda en el archivo de copia de seguridad del Panel Server.

El ajuste de esta función depende del tipo de Panel Server restaurado:

Si...

Entonces...

Los datos se restauran en un nuevo Panel Server

Las redes inalámbricas están habilitadas de forma predeterminada. Si es necesaria una desactivación permanente como en la copia de seguridad del Panel Server, siga este procedimiento.

Los datos se restauran en el mismo Panel Server

Las redes inalámbricas permanecen desactivadas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?