Sicherung und Wiederherstellung der Konfiguration des Panel Server

Einführung

Die Konfiguration eines Panel Server kann jederzeit nach der Inbetriebnahme in einer Datei gespeichert und verwendet werden, um die Konfiguration in einem Panel Server desselben Modells oder im selben Panel Server wiederherzustellen.

Schneider Electric empfiehlt, die Sicherungsdatei mit einem Passwort zu verschlüsseln, um vertrauliche Informationen zu schützen. Bewahren Sie die Sicherungsdatei an einem geschützten Ort auf, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

HINWEIS
Nicht autorisierter Datenzugriff
  • Sichern Sie den Zugriff auf die Sicherungsdatei, indem Sie ein Passwort einrichten.
  • Übertragen Sie keine Sicherungsdatei an unbefugte Personen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
WICHTIG: Das Passwort für die Sicherungsdatei wird unwiderruflich gespeichert. Wenn Sie sich nicht mehr an das Passwort erinnern, wird die in der Datei gesicherte Konfiguration unbrauchbar.

In der Sicherungsdatei werden Daten zur Inbetriebnahme gespeichert, z. B.:

  • Inbetriebnahmedaten

    • Systemeinstellungen einschließlich Datum und Uhrzeit, Netzwerke (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus SL, Proxy und Aktivierungsstatus der Schneider Electric-Cloud-Plattform

    • IEEE 802.15.4-Netzwerkeinstellungen und Status

    • Endgeräteinstellungen und Kontextualisierung, einschließlich Modbus SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 und Ein-/Ausgänge

    • Einstellungen für Datenerfassung und Kontextualisierung

    • Einstellungen für Ereignisse und Alarme einschließlich der Benachrichtigungskonfiguration pro Alarm

  • Benutzerdefinierte Modelle

Die Sicherungsdatei enthält nur Daten, mit denen Sie eine Installation in einem früheren Zustand wiederherstellen können, d. h. in dem Zustand, in dem sie sich bei der Erstellung der Sicherungsdatei befand. Aus diesem Grund enthält sie keine Daten, die nicht in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme stehen, z. B.:

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Wiederherstellung wird wie folgt eingestellt:
  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Webseiten des EcoStruxure Panel Server unter Wartung > Backup & Wiederherstellen

Einstellungen für die Sicherung (Backup) der Konfiguration des Panel Server

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen und ihre Verfügbarkeit beschrieben.

Parameter

Beschreibung

Software EPC

Webseiten

Backup

Ermöglicht die Speicherung der Konfiguration des Panel Server.

Sicherungseinstellungen

Wird verwendet, um die Sicherungsdatei zu benennen und die Sicherungsdaten zu schützen, indem die Sicherungsdatei mit einem Passwort verschlüsselt wird.

WICHTIG: Das Passwort für die Datei wird unwiderruflich gespeichert. Wenn Sie sich nicht mehr an das Passwort erinnern, wird die in der Datei gesicherte Konfiguration unbrauchbar.

Einstellungen für die Wiederherstellung der Konfiguration des Panel Server

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, wenn sie verfügbar sind.

Parameter

Beschreibung

Software EPC

Webseiten

Wiederherstellen

Wird verwendet, um die Konfiguration aus einer Sicherungsdatei wiederherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass die Firmwareversion des Panel Server, der die Sicherungsdatei erhält, mindestens der Firmwareversion des Panel Server entspricht, der zur Erstellung der Sicherungsdatei verwendet wurde.

WICHTIG: Eine Sicherungsdatei aus einem anderen Panel Server kann nur einmal und nur auf einem Panel Server wiederhergestellt werden.

Wenn die Konfiguration im Panel Server wiederhergestellt wird, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. Die Meldung gibt an, dass sich die Anzahl der Modbus-Geräte auf dem aktuellen Panel Server von der Anzahl der Modbus-Geräte auf dem vorherigen Panel Server unterscheidet, als die Konfiguration gesichert wurde.

HINWEIS: Wenn die Konfiguration wiederhergestellt ist, wird die Fernsteuerung (und die Planung über die Cloud) standardmäßig deaktiviert und die vorhandenen protokollierten Daten werden gelöscht.

Wiederherstellen einer Konfiguration mit permanent deaktivierten Wireless-Netzwerken

Die permanente Deaktivierung der Wireless-Netzwerke wird nicht in der Sicherungsdatei des Panel Server gespeichert.

Die Einstellung dieser Funktion ist vom Typ des wiederhergestellten Panel Server abhängig:

Wenn...

Dann...

Daten werden in einem neuen Panel Server wiederhergestellt.

Die Wireless-Netzwerke werden standardmäßig aktiviert. Wenn eine permanente Deaktivierung wie im gesicherten Panel Server erforderlich ist, befolgen Sie dieses Verfahren.

Daten werden im selben Panel Server wiederhergestellt.

Die Wireless-Netzwerke bleiben deaktiviert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?