Esportazione dei dati in locale (modello Advanced)

Presentazione

Panel Server Advanced può esportare i dati misurati sui dispositivi collegati e registrati attraverso la registrazione dati. I dati possono essere esportati sul PC in un file .csv.

Per esportare i dati registrati su un Panel Server Advanced:

  1. Configurare i dati da campionare (vedere Selezione delle misurazioni da registrare).

  2. Attivare il campionamento.

NOTA: per abilitare l'esportazione dei dati registrati in un file CSV dopo il ripristino del backup sullo stesso Panel Server Advanced (vedere l’argomento dettagliato), è necessario prima ripristinare il Panel Server alle impostazioni di fabbrica (vedere la procedura).

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Advanced.

Impostazione dei parametri

L'esportazione locale dei dati è impostata nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Gestione dati > Esportazione locale.

Impostazioni di esportazione locale

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro Descrizione

Da

Consente di selezionare la data di inizio del periodo.

A

Consente di selezionare la data di fine del periodo.

Selezione dispositivo

Consente di selezionare uno dei seguenti elementi da cui esportare i dati di esempio:

  • Un dispositivo

  • Tutti i dispositivi

NOTA: Per esportare i dati da più dispositivi, è consigliabile eseguire più esportazioni di singoli dispositivi per migliorare la leggibilità. Selezionare un dispositivo e fare clic su Esporta dati per generare il file .csv per il dispositivo selezionato. Ripetere la procedura per ogni dispositivo.

Esportazione dei dati

Per esportare i dati registrati da Panel Server Advanced, fare clic su Esporta dati. I dati vengono esportati in un file CSV sul PC. È possibile esportare i dati per un determinato periodo di tempo selezionando la data di inizio e la data di fine del periodo di tempo richiesto.

NOTA: Il file di esportazione contiene tutti i punti di dati campionati durante il periodo richiesto per l'esportazione, anche per misurazioni che non sono più campionate o per dispositivi che non sono più collegati.

È possibile esportare in un unico file fino a 6,5 milioni di punti dati; set di dati più grandi devono essere esportati in più file. Se si tenta di esportare più di 6,5 milioni di punti dati viene generato un errore. Prendere nota del fattore di sovraconfigurazione incluso nell'errore per facilitare la selezione di un periodo di esportazione più breve valido. Se, ad esempio, si tenta di esportare 20 giorni di dati, ma si riceve un errore per il superamento di 1,0 volta il limite, la durata di ogni periodo di esportazione verrà ridotta a meno di 10 giorni.

È possibile calcolare la dimensione del file di esportazione calcolando per ogni dispositivo, il numero di campioni e quindi aggiungendo insieme i campioni di tutti i dispositivi. Ad esempio, se per un dispositivo sono configurate tre correnti per la registrazione dei dati a una velocità di campionamento di 1 minuto, il numero totale di campioni è 1.581.120. La tabella seguente illustra il calcolo:

Misurazione

Periodo di registrazione (minuti)

Data inizio

Data fine

Tempo trascorso (minuti)

Numero di campioni

Corrente A

1

28 luglio 2022

29 luglio 2023

527.040

527.040

Corrente B

1

28 luglio 2022

29 luglio 2023

527.040

527.040

Corrente C

1

28 luglio 2022

29 luglio 2023

527.040

527.040

Formato file dell'esportazione CSV salvato su un PC

I dati vengono registrati in un file .csv. La data viene aggiunta nel formato aaaammgg al nome del file data-export_. Ad esempio, i dati esportati l'8 giugno 2022 si trovano nel file con il nome data-export_20220608.csv.

I timestamp dei dati nel file CSV sono nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS±FF:ff. L'ora mostrata è quella del fuso orario impostato nelle pagine web e indica l'offset di questo fuso orario dall'UTC in ore e minuti (±FF:ff), in conformità con ISO 8601.

La tabella seguente fornisce i dettagli di ogni riga del file .csv, con i dati di campionamento. I dati di ogni dispositivo vengono visualizzati per colonna.

Riga

Dati nel file .csv

Descrizione

Esempio di dati in formato CSV (valori separati da virgole)

1

Element ID

ID elemento per ciascuna colonna

modbus:2_mb_PkWD, modbus:1_mb_PFTtl

2

Device Name

Nome dispositivo specificato dal cliente per ciascuna colonna

myPM5560, myPM8000

3

Device Type

Tipo di dispositivo definito dal Panel Server per ciascuna colonna

PM5560, PM8000

4

Measurement Name

Nome dati per ciascuna colonna

Total Demand Max Active Power, Total Rms Power Factor

5

Measurement Unit

Unità dei dati per ciascuna colonna

Wh

6 e più

AAAA-MM-GGTHH:MM:SS±FF:ff

Colonna 1: Timestamp dei dati registrati, con data (AAAA-MM-GG) e ora (HH:MM:SS). L'ora mostrata è quella del fuso orario impostato nelle pagine web e indica l'offset di questo fuso orario dall'UTC in ore e minuti (±FF:ff), in conformità con ISO 8601.

Colonne 2 e successive: Valori dei dati per ogni dispositivo

2024-08-27T08:25:00+01:00

In questo esempio, l'ora è 08:25 nel fuso orario locale, con un offset di +1 ora dall’UTC, quindi l’UTC è 07:25.

Lettura del file .csv

Per leggere il file .csv,occorre importare i dati in Microsoft Excel e utilizzare la codifica dati corretta.

Per impostazione predefinita, Excel utilizza la codifica dei caratteri dell'Europa occidentale, come illustrato di seguito:

Tuttavia, Panel Server Advanced esporta i dati utilizzando la codifica caratteri UTF-8. Pertanto, per ottenere una corretta visualizzazione di tutti i caratteri, ad esempio °C, è necessario selezionare UTF-8 come Origine file come mostrato di seguito:

Per selezionare la codifica UTF-8 nel file .csv esportato, procedere nel seguente modo:

  1. Aprire Microsoft Excel e selezionare Dati quindi, in Recupera e trasforma dati, selezionare Da testo/CSV.

  2. Selezionare il file .csv esportato da Panel Server Advanced e fare clic su Importa.

  3. Nella finestra visualizzata, selezionare i seguenti parametri:

    • 65001: Unicode (UTF-8) in Origine file.

    • In base all'intero set di dati in Rilevamento del tipo di dati.

  4. Fare clic su Carica.

    Risultato: il file di registrazione dati Panel Server Advanced viene visualizzato in Excel con la codifica dei caratteri UTF-8, come illustrato nella figura seguente:

Per assicurarsi che i separatori siano configurati correttamente per evitare problemi di lettura dei dati, procedere come segue:

  1. In Excel, selezionare File > Opzioni > Avanzate

  2. Deselezionare Usa separatori di sistema.

  3. In Separatore decimale, verificare che sia immesso il carattere , (virgola).

  4. Fare clic su OK.

  5. Ricaricare il file .csv, se necessario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?