Comunicación Modbus-SL
Presentación
El Panel Server Universal y el Advanced son clientes Modbus-SL, por lo que se pueden conectar a cualquier dispositivo servidor Modbus-SL. El Panel Server actúa como pasarela Modbus y permite que cualquier software aguas arriba que utilice la comunicación Modbus TCP/IP, como EcoStruxure Power Monitoring Expert y EcoStruxure Power Operation, acceda a los dispositivos Modbus-SL.
El Panel Server también puede recopilar datos de los dispositivos Modbus-SL para la publicación en una aplicación en la nube o para que el servidor de energía de un Panel Server Advanced los historie.
Los dispositivos servidores Modbus-SL se conectan aguas abajo al Panel Server.
Para obtener más información, consulte Funciones Modbus-SL y Códigos de excepciones Modbus-SL en el anexo.
El puerto serie Modbus del Panel Server puede configurarse en modo inverso (consulte Modo inverso de Modbus-SL).
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Universal y Advanced.
Ajuste de los parámetros
AVISO |
---|
DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA RED
Solo el personal cualificado puede modificar los ajustes
de Modbus-SL. Realice dichas modificaciones solo después de haber
leído información sobre los ajustes de Modbus-SL.
Si no se siguen estas instrucciones, podría perderse
la conectividad de la red.
|
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
En las páginas web del Panel Server, en .
Para obtener información sobre los registros Modbus, consulte la guía de cada dispositivo Modbus-SL y DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File para los dispositivos inalámbricos.
Ajustes de modalidad serie Modbus
La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.
Parámetro | Descripción | Software EPC | Páginas web |
---|---|---|---|
Modo Modbus | Se utiliza para
seleccionar la configuración de la modalidad Modbus-SL:
|
– | ✔ |
Ajustes de configuración del cliente serie Modbus
Los parámetros siguientes solo se muestran cuando el parámetro de la modalidad Modbus-SL se establece en Cliente.
La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.
Parámetro | Descripción | Software EPC | Páginas web |
---|---|---|---|
Activación | Se usa para habilitar o deshabilitar la función Modbus-SL (habilitado de forma predeterminada). | – | ✔ |
Modo de transmisión |
Configuración de RTU no editable. |
✔ | |
Velocidad de transmisión (bits/s) | Se
usa para ajustar la velocidad de transmisión:
|
✔ | ✔ |
Paridad | Se
usa para definir el bit de paridad de los bytes transmitidos:
|
✔ | ✔ |
Número de bits | 8 bits. Ajuste no editable. | – | ✔ |
Número de bits de parada |
Se utiliza para definir el número de bits de parada transmitidos: 1 o 2 (configuración predeterminada: 1) |
✔ | ✔ |
Intervalo de silencio (ms) |
Se utiliza para definir el tiempo de silencio después de finalizar una comunicación de paquete Modbus-SL. Valores de 0 a 10 ms (configuración predeterminada: 5 ms) |
– | ✔ |
Retraso de fotogramas (ms) |
Se utiliza para definir el tiempo de silencio mínimo entre el final de una respuesta recibida y el comienzo de una nueva solicitud en la línea serie. Valores de 0 a 100 ms (configuración predeterminada: 50 ms) NOTA: El valor de
retraso de fotogramas debe estar en consonancia con el retraso de
fotogramas del dispositivo final. Por ejemplo, si el Retraso de fotogramas
del dispositivo final es de 50 ms, debe configurar 50 ms
en el Panel Server). Si estos valores no están en consonancia, se pueden
perder datos.
|
– | ✔ |
Tiempo de espera (ms) |
Se utiliza para definir el valor de tiempo de espera después del cual el Panel Server declara una pérdida de comunicación. Valores de 100 a 20 000 ms (ajuste predeterminado: 3000) ms) |
✔ | ✔ |
Resistor de terminación de línea |
Se utiliza para conectar/desconectar la resistencia de terminación RS485 integrada en el Panel Server con el fin de evitar la reflexión (conectada de forma predeterminada). |
✔ | ✔ |
Resistencia de polarización de línea |
Se utiliza para impedir los bits de datos no válidos al forzar la línea de transmisión para que adopte un estado conocido. Configurar la polarización en Conectar (ajuste predeterminado) permite forzar la línea de transmisión a un estado conocido. |
✔ | ✔ |
Ajustes de configuración de servidor serie Modbus
Los parámetros que se indican a continuación solo se muestran cuando el parámetro de la modalidad Modbus-SL se define como Servidor.
La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.
Parámetro | Descripción | Software EPC | Páginas web |
---|---|---|---|
Modo de transmisión |
Configuración de RTU no editable |
✔ | |
Velocidad de transmisión (bits/s) | Se
usa para ajustar la velocidad de transmisión:
|
✔ | ✔ |
Paridad | Se
usa para definir el bit de paridad de los bytes transmitidos:
|
✔ | ✔ |
Número de bits | 8 bits. Ajuste no editable. | – | ✔ |
Número de bits de parada |
Se utiliza para definir el número de bits de parada transmitidos: 1 o 2 (configuración predeterminada: 1) |
✔ | ✔ |
Intervalo de silencio (ms) |
Se utiliza para definir el tiempo de silencio después de finalizar una comunicación de paquete Modbus-SL. Valores de 0 a 10 ms (configuración predeterminada: 5 ms) |
– | ✔ |
Retraso de fotogramas (ms) |
Se utiliza para definir el tiempo de silencio mínimo entre el final de una respuesta recibida y el comienzo de una nueva solicitud en la línea serie. Valores de 0 a 100 ms (configuración predeterminada: 50 ms) NOTA: El valor de
retraso de fotogramas debe estar en consonancia con el retraso de
fotogramas del dispositivo final. Por ejemplo, si el Retraso de fotogramas
del dispositivo final es de 50 ms, debe configurar 50 ms
en el Panel Server). Si estos valores no están en consonancia, se pueden
perder datos.
|
– | ✔ |
Resistor de terminación de línea |
Se utiliza para conectar/desconectar la resistencia de terminación RS485 integrada en el Panel Server con el fin de evitar la reflexión (conectada de forma predeterminada). |
✔ | ✔ |
Resistencia de polarización de línea |
Se utiliza para habilitar/deshabilitar el forzado de la línea de transmisión a un estado conocido con el fin de evitar bits de datos no válidos (habilitada de forma predeterminada). La línea de transmisión al puerto RS485 pasa a un estado indeterminado cuando no se está realizando ninguna transmisión. Este estado indeterminado hace que los receptores reciban bits de datos no válidos procedentes del ruido que se produce en el cable. |
✔ | ✔ |
Tiempo de espera de mensajes (ms) |
En la configuración de red Modbus, puede establecer el periodo de tiempo de espera para mensajes del servidor Modbus-SL. Ajuste utilizado para establecer el tiempo de actividad de una petición Modbus en el Panel Server. Se perderán todos los mensajes anteriores a esta configuración. Valores de 1000 a 320.000 ms (ajuste predeterminado: 6000 ms) El valor que establezca para el servidor Modbus-SL debe cumplir las dos condiciones siguientes:
|
✔ | ✔ |
Ajustes de adición de dispositivos Modbus
En la siguiente tabla se describen los ajustes de Modbus serie y dónde están disponibles.
Parámetro | Descripción | Software EPC | Páginas web |
---|---|---|---|
Descubrimiento |
Se usa para introducir la lista selectiva de direcciones Modbus (1-254) en las que deben detectarse los dispositivos. Haga clic en Inicio para iniciar la detección. Muestra Estado de detección. |
✔* | ✔* |
Tabla de dispositivos detectados |
Muestra información sobre cada dispositivo detectado en la red Modbus-SL:
|
✔ | ✔ |
Adición manual |
Se utiliza para añadir manualmente dispositivos Modbus-SL:
|
– |
✔* |
En la siguiente tabla se describen los ajustes de Modbus TCP/IP y dónde están disponibles.
Parámetro | Descripción | Software EPC | Páginas web |
---|---|---|---|
Descubrimiento |
Se utiliza para introducir la lista selectiva de la dirección IP, el puerto y el ID de unidad de los dispositivos que se van a detectar. Haga clic en Inicio para iniciar la detección. Muestra Estado de detección. |
✔* | ✔ |
Tabla de dispositivos detectados |
Muestra información sobre cada dispositivo detectado en la red Modbus-SL:
|
✔ | ✔ |
Adición manual |
Se utiliza para añadir manualmente dispositivos Modbus TCP/IP:
|
– |
✔* |
Modo inverso de Modbus-SL
El puerto serie Modbus del Panel Server puede configurarse en modo inverso. El modo inverso Modbus-SL permite a cualquier cliente Modbus (por ejemplo, SCADA) conectado al puerto RS485 acceder a los datos de dispositivos Modbus TCP/IP conectados al puerto Ethernet ETH1 o ETH2 y de cualquier dispositivo inalámbrico asociado mediante el ID de Modbus virtual del dispositivo inalámbrico, tal como se muestra en este diagrama:
La modalidad inversa de Modbus-SL se puede establecer y supervisar en las páginas web del Panel Server, en . En Configuración de Modbus, cambie la Modalidad de Modbus de Cliente a Servidor.
Ajustes de Modbus en I/O Smart Link
Si configura o cambia los ajustes de Modbus de un dispositivo I/O Smart Link mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de Smartlink SIB y, a continuación, se conecta a las páginas web del Panel Server, deberá actualizar los ajustes de Modbus de I/O Smart Link en la página web del Panel Server para sincronizar la configuración.
Se tarda aproximadamente un minuto en actualizar la configuración Modbus de I/O Smart Link en las páginas web del Panel Server. Puede navegar por el resto de páginas web del Panel Server durante la sincronización.
No puede sincronizar dos dispositivos I/O Smart Link al mismo tiempo.
Una vez que haya iniciado una sincronización, no podrá cancelar el proceso.
Contextualización (elemento de señal) | Visualización | Interpretación | ||
---|---|---|---|---|
Significado de la entrada = 0 | Significado de la entrada = 1 | Significado de la entrada = 0 | Significado de la entrada = 1 | |
Estado del indicador de disparo (SD) |
Activado |
Desactivado |
Fallo |
Sin fallos |
Estado del indicador de disparo eléctrico (SDE) |
Activado |
Desactivado |
Fallo |
Sin fallos |
Fallo de diferencial |
Activado |
Desactivado |
Fallo |
Sin fallos |
Fallo a tierra |
Activado |
Desactivado |
Fallo |
Sin fallos |
Arranque del motor |
Desactivado |
Activado |
Desactivado |
Arranque |
Parada forzada de rueda libre |
Desactivado |
Activado |
Inactivo |
Activo |
Estado de la batería |
Funcionamiento correcto |
Error |
Funcionamiento correcto |
Fallo |
Protección avanzada |
Fallo |
Sin fallos |
Fallo |
Funcionamiento correcto |
Precalentamiento del motor |
Desactivado |
Activado |
Desactivado |
Precalentar |
Estado del SAI |
Funcionamiento correcto |
Error |
Funcionamiento correcto |
Fallo |
Modo de funcionamiento del SAI |
Suministro |
En espera |
Suministro |
Derivación |
Subtemperatura |
Sin subtemperatura |
Subtemperatura |
Inactivo |
Activo |
Sobretemperatura |
Sin sobretemperatura |
Sobretemperatura |
Inactivo |
Activo |
Estado del equipo |
Detenido |
En ejecución |
Parada |
Arranque |
Estado de tarifa (1-5) |
Desactivado |
Activado |
Inactivo |
Activo |