EcoStruxure Panel ServerDiseño de la interfaz de usuario del

Descripción general

La ilustración muestra el diseño de la interfaz de usuario de Panel Server.

  1. Encabezado

  2. Menús principales

  3. Submenús

  4. Zona de visualización

  5. Icono de menú contextual

Encabezado

En el encabezado situado en la parte superior de cada página se muestra la información siguiente.

  1. Servicios y estado asociado

  2. Nombre de usuario

  3. Lista desplegable (idioma, cambiar contraseña, cerrar sesión)

Parte del encabezado

Descripción

Nombre de usuario

El nombre de usuario es SecurityAdmin, una cuenta de usuario con derechos de administrador, como leer y cambiar la configuración del producto, añadir o eliminar dispositivos inalámbricos, y acceder a los registros del sistema.

Idioma

El idioma predeterminado de la página web es inglés (EE. UU.). Hay otros idiomas disponibles en la lista.

Modificar contraseña

Haga clic para cambiar la contraseña de usuario (consulte Requisitos de la contraseña).

Desconexión

Haga clic para cerrar sesión en el Panel Server.
Se recomienda cerrar sesión en el Panel Server cuando no se utilice.
Se cierra la sesión automáticamente después de un determinado tiempo de inactividad.

Nombres de servicio

Los servicios se muestran en función del modelo del Panel Server:

  • SFTP

  • HTTPS

  • Muestreo de datos

  • Servicio en la nube

  • Programación de control

  • Servicio de correo electrónico (modelo Advanced)

  • Mantenimiento de datos

Estado del servicio

El icono muestra el estado del servicio:

  • Servicio activado y operativo

  • Servicio activado pero no operativo

  • (Solo servicio en la nube):

    • la configuración inicial del Panel Server se ha completado; sin embargo, se necesitan estas acciones adicionales: publicar la topología y asociar el Panel Server en la aplicación en la nube.

    • La configuración remota enviada por la aplicación en la nube no es válida y el Panel Server la rechaza. Se ha registrado un error en el archivo de registro de autodiagnóstico para solucionar problemas. La publicación de datos no se inicia. Si la publicación de datos está en curso, se detiene. La retroalimentación se envía a la aplicación en la nube que envió la configuración remota.

  • (Todos los servicios): se ha iniciado un reinicio. El icono cambiará a verde después de un ciclo de publicación correcto.

  • Operación de mantenimiento de datos en curso. El nombre del servicio y el icono de estado desaparecerán cuando finalice la operación de mantenimiento de datos.

Menús principales

Tarjetas y submenús

Las tarjetas y los submenús muestran los subniveles disponibles en el menú principal seleccionado. Los campos con un icono de estrella roja deben rellenarse para contribuir a garantizar el correcto comportamiento de la pasarela y los dispositivos.

Zona de visualización

En la zona de visualización se muestran con detalle la tarjeta o el submenú seleccionados con todos los campos relacionados.

Iconos

Los iconos de funciones específicas del contexto mostrados dependen del menú seleccionado.

Icono Acción

Abra el menú contextual.

Cierre el menú contextual.

En las páginas de Configuración, guarde los cambios de configuración y aplíquelos en el Panel Server. Puede usarse para actualizar un conjunto constante de parámetros en varias páginas web.

  • Si un campo obligatorio se deja en blanco, el campo se resalta en rojo.

  • Si se introducen caracteres no válidos en un campo, el campo se resalta en rojo.

En las páginas de Configuración, guarde los cambios de configuración sin aplicar la configuración en el Panel Server.

Icono contextual:

  • En las páginas de Configuración, cancele los cambios de configuración para volver a la última configuración guardada.

  • En las páginas de Comunicación de red, restaure los ajustes de la configuración de comunicación de red. Se utiliza para volver a aplicar la lista completa de ajustes guardados anteriormente.

Vaya a la página de mantenimiento del dispositivo seleccionado.

Vaya a la página Ajustes del dispositivo seleccionado.

Vaya a la página de datos en tiempo real del dispositivo seleccionado.

Vaya a la página de Gestión de datos del dispositivo seleccionado.

Vaya a la página de tendencias.

Vaya a la página de control y supervisión del dispositivo seleccionado.

Elimine un dispositivo. Confirme la eliminación en el mensaje emergente.

Iconos de supervisión y control

Icono Descripción

El dispositivo está conectado.

El dispositivo no está conectado.

El valor de medición de datos está desactualizado o no es válido.

Iconos de tendencias (página Inicio)

Los iconos de tendencias se muestran en la página Inicio dependiendo de las tendencias de consumo.

Icono Descripción

El consumo del producto básico (por ejemplo, electricidad) o un uso seleccionado (por ejemplo, iluminación) está aumentando.

El consumo del producto básico (por ejemplo, electricidad) o un uso seleccionado (por ejemplo, iluminación) está disminuyendo.

 

No se muestra ningún icono si la tasa de consumo no cambia.

Iconos de alarma

Icono Descripción

Aparición de alarma de alta gravedad.

Desaparición de alarma de alta gravedad.

Aparición de alarma de gravedad media.

Desaparición de alarma de gravedad media.

Aparición de alarma de baja gravedad.

Desaparición de alarma de baja gravedad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?