Diagnóstico
Presentación
Los datos de diagnóstico proporcionan datos estadísticos acerca del Panel Server y los dispositivos conectados. Los eventos se recopilan por tipo de aplicación: conexión en la nube, red serie Modbus y red inalámbrica.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.
Ajuste de los parámetros
Los diagnósticos se establecen en las páginas web del Panel Server:-
En
, diagnóstico de dispositivos:
EcoStruxure Panel ServerDiagnóstico del
Parámetro | Descripción |
---|---|
Información de Ethernet |
Puerto conmutado de información de Ethernet
|
Información de contadores de cliente serie Modbus |
Muestra los contadores de diagnóstico del protocolo Modbus-SL:
El botón Resetear contadores le permite restablecer los contadores a cero. |
Información de conexión del servidor Modbus TCP/IP |
Muestra información de conexión del protocolo Modbus TCP/IP:
Resetear contadores le permite restablecer el contador a cero. |
Información de contador del servidor Modbus TCP |
Muestra contadores de mensajes para el protocolo Modbus TCP/IP:
El botón Resetear contadores le permite restablecer los contadores a cero. |
Identificación inalámbrica (802.15.4)* |
Muestra la identificación de la red inalámbrica IEEE 802.15.4:
|
Estado de la red inalámbrica (802.15.4)* |
Muestra el estado de la red inalámbrica IEEE 802.15.4
|
Diagnóstico de dispositivos Modbus
Parámetro | Descripción |
---|---|
Información de Modbus |
Muestra contadores de diagnóstico e identificación para dispositivos Modbus:
El botón Restablecer contadores de dispositivos permite restablecer los contadores de dispositivos a cero. |
La tabla de canales muestra información acerca de los dispositivos de entrada 1 y entrada 2, si procede.
Diagnóstico de dispositivos inalámbricos
Parámetro | Descripción |
---|---|
Identificación Modbus* |
Muestra la identificación Modbus:
|
Indicador de red inalámbrica* Para obtener más información, consulte el Apéndice C. |
Muestra la información de conexión de los dispositivos inalámbricos:
|
Estado | Fuente de alimentación Muestra el origen de potencia de los dispositivos inalámbricos. |
Fuente de alimentación
de respaldo* Muestra la fuente de alimentación de respaldo de los dispositivos inalámbricos, si procede. |
|
Entradas/salidas* |
Se muestra la siguiente información:
|
Diagnóstico de dispositivo de entrada integrado (modelos PAS600L, PAS600LWD y PAS800)
Parámetro | Descripción |
---|---|
Entrada integrada |
Para una entrada digital configurada como Contador de pulso, muestra Valor sin formato del contador |
Para una entrada digital configurada como Entrada estándar, muestra Estado |
Diagnóstico de supervisión del sistema
Parámetro | Descripción |
---|---|
Estado de funcionamiento |
Tiempo de actividad indica durante cuánto tiempo se ha estado ejecutando el Panel Server. |
Estado de funcionamiento indica el estado del Panel Server:
|
|
Rendimiento global |
Muestra los rendimientos del Panel Server:
|