Publicación en la nube de Schneider Electric
Presentación
La función de publicación en la nube le permite enviar datos muestreados e información de alarmas de dispositivos conectados a servicios en la nube de Schneider Electric, como EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Asset Advisor y EcoStruxure Resource Advisor.
Los datos se publican como un archivo .json. Para obtener más información, consulte Formato de archivo de la publicación JSON.
Cuando se activan los servicios en la nube de Schneider, la publicación de datos en servidores SFTP o HTTPS deja de estar disponible.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.
Ajuste de los parámetros
La función de publicación se configura en las páginas web del EcoStruxure Panel Server, en .
Para publicar datos en la nube, la configuración de red del Panel Server debe permitir el acceso a Internet (nube). Por ejemplo, DNS debe configurarse y puede que sea necesario definir el proxy. Es posible que también sea necesario abrir el firewall de la red para permitir el acceso a los servidores de Schneider Electric mediante el puerto 443.
Habilitación de la infraestructura en la nube de Schneider Electric.
Para permitir que el Panel Server acceda a los servicios de la infraestructura en la nube de Schneider Electric, se debe autorizar el acceso a las URL y los puertos siguientes en la configuración de protección de LAN:
Nombre del dominio |
Protocolo |
Descripción |
---|---|---|
HTTPS (puerto TCP 443) |
Se utiliza en la primera conexión de Panel Server a la nube (o después de un restablecimiento de los ajustes de fábrica) para autenticar y registrar Panel Server. |
|
HTTPS (puerto TCP 443) |
Se utiliza para descargar las actualizaciones de firmware. |
|
HTTPS (puerto TCP 443) |
Se utiliza para la comunicación de Panel Server con servicios en la nube de Schneider Electric, como configuración, datos o alarmas. |
|
HTTPS (puerto TCP 443) |
Permita que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server mediante VPN. |
|
HTTPS (puerto TCP 443) |
Permite al Panel Server cargar registros y archivos de diagnóstico cuando así lo solicite el Centro de Atención al Cliente de Schneider Electric. |
|
HTTPS (puerto TCP 443) |
Permite al Panel Server cargar una topología en los servicios en la nube de Schneider Electric. |
|
time.gl.StruXureWareCloud.com |
Puerto NTP (UDP) 123) |
El servidor NTP permite mantener sincronizado el reloj del Panel Server. |
Configuración de la conexión en la nube
En la tabla siguiente se describen los ajustes.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Gestión de aplicaciones de servicios en la nube de Schneider |
Botón Conectar/Desconectar para conectar y desconectar el Panel Server desde la nube de Schneider Electric. |
Estado de conexión |
Muestra el estado de la conexión del Panel Server a la nube:
|
Diagnóstico de conexiones |
Si Estado de conexión muestra Conectado, aparece el diagnóstico de la conexión a la nube:
|
Identificación del Panel Server |
Se muestra la siguiente información:
Puede copiar y pegar esta información para identificar su dispositivo en otras aplicaciones. NOTA: El código del dispositivo representa las credenciales del Panel Server. Trate esta información como confidencial.
|
Topología y periodo de publicación |
Botón Publicar la topología utilizado para enviar la lista de dispositivos conectados al Panel Server a la nube, e información como el nombre y la etiqueta del dispositivo introducidos en la puesta en marcha, las mediciones disponibles, así como la información de uso u otra información de contextualización. NOTA: La topología no contiene
datos personales. Schneider Electric no escanea,
usa, ni vende estos datos. Estos datos son para uso exclusivo del
cliente.
Se muestra la siguiente información:
Se muestra el período de publicación. Lo establece el servicio en la nube y no se puede editar. |
Control remoto |
Habilitar control remoto: haga clic en el conmutador para habilitar esta función. Para obtener más información, consulte Control remoto y programación desde la nube. Programaciones de la nube en ejecución: Muestra Sí o No |
Conexión a la nube de Schneider Electric
Para publicar datos y alarmas del Panel Server en la nube de Schneider Electric:
-
En la página web Publicación, seleccione y haga clic en Conectar.
-
Espere hasta que Estado de conexión indique Conectado.
-
Haga clic en Publicar la topología para enviar información sobre el Panel Server y los dispositivos conectados a la nube.
IMPORTANTE: Cada vez que cambie la configuración del Panel Server o los dispositivos conectados, debe volver a publicar la topología.Resultado: El servicio en la nube devuelve una configuración remota al Panel Server. La configuración remota impone la selección de mediciones y alarmas, y la configuración de muestreo y del publicador. La configuración no se puede editar (solo lectura) con páginas web del Panel Server.
NOTA: Durante la aplicación de la configuración remota, es posible que se muestre una barra de progreso varias veces, que corresponderá a diferentes secciones de la configuración. Se trata de un comportamiento normal. -
Seleccione el icono del servicio en la nube en el encabezado de la página web:
-
Verde: configuración remota válida
-
Naranja: configuración remota no válida
-
Desconexión de los servicios en la nube
Para desconectar temporalmente el Panel Server de la nube de Schneider Electric:
-
Haga clic en Desconectar.
-
Espere hasta que Estado de conexión indique No conectado.