A exportar dados a nível local (modelo Advanced)

Apresentação

O Panel Server Advanced pode exportar dados medidos nos dispositivos ligados e registados através da amostragem de dados. Os dados podem ser exportados para o seu computador num ficheiro .csv.

Para exportar dados registados num Panel Server Advanced:

  1. Configure os dados para efetuar a amostragem (consulte Selecionar medições para registo).

  2. Ative a amostragem.

NOTA: Para permitir a exportação de dados registados para um ficheiro CSV após o restauro de cópia de segurança na mesma Panel Server Advanced (consulte tópico detalhado), deve primeiro repor o Panel Server para as definições de fábrica (consulte procedimento).

Disponibilidade

Esta função está disponível no Panel Server Advanced.

Definir os parâmetros

A exportação local de dados é definida nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Gestão de dados > Exportação local.

Definições de exportação local

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro Descrição

De

Permite selecionar a data de início do período.

Para

Permite selecionar a data final do período.

Seleção de dispositivos

Permite selecionar uma das seguintes opções para exportar dados de amostra:

  • Um dispositivo

  • Todos os dispositivos

NOTA: Para exportar dados de vários dispositivos, considere executar várias exportações de dispositivos individuais para melhorar a legibilidade. Selecione um dispositivo e clique em Exportar dados para gerar o ficheiro .csv para o dispositivo selecionado. Repita o procedimento para cada dispositivo.

Exportar dados

Para exportar dados que foram recolhidos pelo Panel Server Advanced, clique em Exportar dados. Os dados são exportados para um ficheiro CSV no seu PC. Os dados podem ser exportados durante um período de tempo, selecionando a data de início e a data final do período de tempo necessário.

NOTA: O ficheiro de exportação contém todos os pontos de dados recolhidos durante o período solicitado para a exportação, incluindo para as medições que já não são amostradas ou para os dispositivos que já não estão ligados.

Podem ser exportados até 6,5 milhões de pontos de dados para um único ficheiro; os conjuntos maiores de dados devem ser exportados para vários ficheiros. É gerado um erro se tentar exportar mais de 6,5 milhões de pontos de dados. Tenha em atenção o fator de configuração excessivo incluído no erro para ajudar a escolher um período de exportação mais curto válido. Por exemplo, se tentar exportar 20 dias de dados, mas receber um erro a indicar que está 1,0 vezes acima do limite, reduz a duração de cada período de exportação para menos de 10 dias.

Pode calcular o tamanho do ficheiro exportado calculando, para cada dispositivo, o número de amostras e adicionando as amostras de todos os dispositivos. Por exemplo, se tiver três correntes para um dispositivo configurado para registo de dados a uma taxa de amostragem de 1 minuto, o número total de amostras é 1581,120. A tabela seguinte mostra o cálculo.

Contagem

Período de amostragem (minuto)

Data de início

Data de fim

Tempo decorrido (minuto)

Número de amostras

Corrente A

1

28 de julho de 2022

29 de julho de 2023

527 040

527 040

Corrente B

1

28 de julho de 2022

29 de julho de 2023

527 040

527 040

Corrente C

1

28 de julho de 2022

29 de julho de 2023

527 040

527 040

Formato de ficheiro da exportação de CSV guardada num PC

Os dados são registados num ficheiro .csv. A data é anexada no formato aaaammdd ao nome do ficheiro data-export_. Por exemplo, os dados exportados a 8 de junho de 2022 estão no ficheiro chamado data-export_20220608.csv.

Os carimbos de data/hora no ficheiro CSV estão no formato AAAAA-MM-DDTHH:MM:SS±FF:ff. A hora indicada é a do fuso horário definido nas páginas Web e indica o desvio deste fuso horário de UTC em horas e minutos (±FF:ff), em conformidade com a ISO 8601.

A tabela seguinte fornece os detalhes de cada linha do ficheiro .csv, com dados de amostragem. Os dados de cada dispositivo são apresentados por coluna.

Linha

Dados no ficheiro .csv

Descrição

Exemplo de dados no formato CSV (valores separados por vírgulas)

1

Element ID

ID do elemento de cada uma das colunas

modbus:2_mb_PkWD, modbus:1_mb_PFTtl

2

Device Name

Nome do dispositivo especificado pelo cliente para cada uma das colunas

myPM5560, myPM8000

3

Device Type

Tipo de dispositivo definido pelo Panel Server para cada uma das colunas

PM5560, PM8000

4

Measurement Name

Nome dos dados para cada uma das colunas

Total Demand Max Active Power, Total Rms Power Factor

5

Measurement Unit

Unidade dos dados para cada uma das colunas

Wh

6 e mais

AAAAA-MM-DDTHH:MM:SS±FF:ff

Coluna 1: Carimbo de data/hora dos dados registados, registado com data (AAAA-MM-DD) e hora (HH:MM:SS). A hora indicada é a do fuso horário definido nas páginas Web e indica o desvio deste fuso horário de UTC em horas e minutos (±FF:ff), em conformidade com a ISO 8601.

Colunas 2 e mais: Valores de dados para cada dispositivo

2024-08-27T08:25:00+01:00

Neste exemplo, a hora é 08h25 no fuso horário local, com um desvio de +1 hora de UTC, por isso UTC é 07h25.

Ler o ficheiro CSV

Para ler o ficheiro .csv, é necessário importar dados para o Microsoft Excel e utilizar a codificação de dados correta.

Por predefinição, o Excel utiliza a codificação de carateres da Europa Ocidental, como indicado abaixo:

No entanto, o Panel Server Advanced exporta dados utilizando a codificação de carateres UTF-8. Portanto, para que todos os carateres sejam apresentados corretamente, como é o caso de graus °C, é necessário selecionar UTF-8 como Origem do ficheiro, como indicado abaixo:

Para selecionar a codificação UTF-8 no ficheiro exportado .csv, proceda da seguinte maneira:

  1. Abra o Microsoft Excel e selecione Dados em seguida, em Obter e transformar dados, selecione Do Texto/CSV.

  2. Selecione o ficheiro .csv exportado do Panel Server Advanced e clique em Importar.

  3. Na janela que é aberta, selecione estes parâmetros:

    • 65001: Unicode (UTF-8) em Origem do ficheiro.

    • Baseado em todo o conjunto de dados em Deteção do tipo de dados.

  4. Clique em Carregar.

    Resultado: O ficheiro de registo de dados Panel Server Advanced é apresentado no Excel com codificação de carateres UTF-8, como indicado na seguinte ilustração:

Para garantir que os separadores estão configurados corretamente para evitar problemas de leitura de dados, proceda da seguinte forma:

  1. Em Excel, selecione Ficheiro > Opções > Avançado

  2. Desmarque Utilizar separadores de sistema.

  3. Em Separador decimal, verifique se “,” (vírgula) está introduzido.

  4. Clique em OK.

  5. Recarregue o ficheiro .csv, se necessário.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?