Recommandation de sécurité lors de la mise hors service

Mise hors service

Panel Server est configuré à l’aide d’informations sensibles et confidentielles, comme des identifiants de comptes utilisateur, des adresses IP, des mots de passe Wi-Fi et des clés cryptographiques.

Lors de la mise au rebut de Panel Server, il est impératif de rétablir les réglages d’usine pour éviter toute divulgation ou réutilisation d’informations sensibles ou confidentielles.

Rétablissement des réglages d’usine

Lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous, toutes les données (y compris les journaux et les clés) qui ont été stockées sont effacées.

AVIS
RISQUE LIÉ AU CONFLIT D’ADRESSE IP
Déconnectez EcoStruxure Panel Server de tous les réseaux Ethernet avant de rétablir les paramètres IP d’usine.
Le non-respect de ces consignes peut affecter les communications.

Pour réinitialiser complètement Panel Server, suivez cette procédure afin de rétablir les valeurs d’usine de tous les paramètres de configuration :

  1. Supprimez tous les équipements sans fil de Panel Server.

  2. Mettez Panel Server sous tension tout en appuyant sur le bouton multifonction pendant plus de 10 secondes.
    Résultat : Le voyant d’état s’allume en orange fixe, puis clignote rapidement en orange une fois que la procédure de rétablissement des réglages d’usine est lancée.

  3. Relâchez le bouton dès que le voyant d’état clignote rapidement en orange.

  4. Confirmez ou annulez le rétablissement des réglages d’usine :
    • Pour confirmer le rétablissement des réglages d’usine :
      Appuyez à nouveau sur le bouton dans un délai de 5 secondes.
      Résultat : Le voyant d’état clignote rapidement en vert pour indiquer que le rétablissement des réglages d’usine est confirmé.

    • Pour annuler le rétablissement des réglages d’usine :
      Attendez que le voyant d’état clignote rapidement en rouge.

  5. Attendez que Panel Server redémarre complètement :

    1. Le voyant d’état s’allume en orange pendant que Panel Server redémarre.

    2. Le voyant d’état s’allume en vert une fois que Panel Server fonctionne normalement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?