Comunicazione Modbus-SL

Presentazione

Panel Server Universal e Advanced sono client Modbus-SL e possono essere collegati a qualsiasi dispositivo server Modbus-SL. Panel Server funge da gateway Modbus e consente a qualsiasi software a monte, come EcoStruxure Power Monitoring Expert e EcoStruxure Power Operation, di accedere ai dispositivi Modbus-SL tramite la comunicazione Modbus TCP/IP.

Panel Server è anche in grado di raccogliere dati dai dispositivi Modbus-SL per la pubblicazione su un’applicazione cloud o per la storicizzazione dal server dell’energia in un Panel Server Advanced.

I dispositivi server Modbus-SL sono collegati a valle a Panel Server.

Per ulteriori informazioni, vedere Funzioni Modbus-SL e Codici di eccezione Modbus-SL nell’appendice.

La porta seriale Modbus Panel Server può essere configurata in modalità inversa (vedere Modalità inversa Modbus-SL).

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

AVVISO
PRESTAZIONI DI RETE COMPROMESSE
Le impostazioni Modbus-SL devono essere modificate solo da personale qualificato. Eseguire tali modifiche solo dopo aver letto e compreso le impostazioni Modbus-SL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare la perdita della connettività di rete.
La funzione di comunicazione Modbus-SL è impostata nel modo seguente:
  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web del Panel Server, in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Configurazione di rete.

Per informazioni sui registri Modbus, vedere la guida di ogni dispositivo Modbus-SL e DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File per dispositivi wireless.

Impostazioni modalità Modbus seriale

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web
Modalità Modbus Consente di selezionare la configurazione della modalità Modbus-SL:
  • Client (impostazione predefinita)

  • Server

Impostazioni di configurazione del client Modbus seriale

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando il parametro della modalità Modbus-SL è impostato su Client.

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web
Attivazione Consente di attivare/disattivare la funzionalità Modbus-SL (attivata per impostazione predefinita).
Modalità di trasmissione

Impostazione RTU non modificabile.

 
Velocità di trasmissione (bit per sec) Consente di impostare la velocità di trasmissione:
  • 1200

  • 2400

  • 4800

  • 9600

  • 19200

    (impostazione predefinita)
  • 38400

  • 57600

  • 115200

Parità Consente di definire il bit di parità dei byte trasmessi:
  • Dispari

  • Nessuno

  • Pari (impostazione predefinita)

Numero di bit 8 bit. Impostazione non modificabile.
Numero di bit di stop

Consente di definire il numero di bit di stop trasmessi: 1 o 2 (impostazione predefinita: 1)

Intervallo di silenzio (ms)

Consente di definire il tempo di silenzio dopo la fine di una comunicazione del pacchetto Modbus-SL.

Valori da 0 a 10 ms (impostazione predefinita: 5 ms)

Ritardo frame (ms)

Consente di definire il tempo di silenzio minimo tra la fine di una risposta ricevuta e l’inizio di una nuova richiesta sulla linea seriale

Valori da 0 a 100 ms (impostazione predefinita: 50 ms)

NOTA: Il valore di ritardo del frame deve essere allineato con il ritardo del frame del dispositivo finale. Ad esempio, se Ritardo frame del dispositivo finale è uguale a 50 ms, impostare 50 ms su Panel Server). Se questi valori non sono allineati, potrebbe verificarsi una perdita di dati.
Timeout (ms)

Consente di definire il valore di timeout dopo il quale viene dichiarata una perdita di comunicazione da Panel Server.

Valori da 100 a 20.000 ms (impostazione predefinita: 3.000 ms)

Resistore di fine linea

Consente di collegare/scollegare il resistore di terminazione RS485 integrato nel Panel Server per evitare riflessi. (Connetti per impostazione predefinita)

Resistore di polarizzazione di linea

Utilizzato per impedire bit di dati non validi forzando la linea di trasmissione in uno stato noto. Impostando la polarizzazione su Connetti (impostazione predefinita) si attiva la forzatura della linea di trasmissione in uno stato conosciuto.

Impostazioni di configurazione del server Modbus seriale

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando il parametro della modalità Modbus-SL è impostato su Server.

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web
Modalità di trasmissione

Impostazione RTU non modificabile

 
Velocità di trasmissione (bit per sec) Consente di impostare la velocità di trasmissione:
  • 1200

  • 2400

  • 4800

  • 9600

  • 19200

    (impostazione predefinita)
  • 38400

  • 57600

  • 115200

Parità Consente di definire il bit di parità dei byte trasmessi:
  • Dispari

  • Nessuno

  • Pari (impostazione predefinita)

Numero di bit 8 bit. Impostazione non modificabile.
Numero di bit di stop

Consente di definire il numero di bit di stop trasmessi: 1 o 2 (impostazione predefinita: 1)

Intervallo di silenzio (ms)

Consente di definire il tempo di silenzio dopo la fine di una comunicazione del pacchetto Modbus-SL.

Valori da 0 a 10 ms (impostazione predefinita: 5 ms)

Ritardo frame (ms)

Consente di definire il tempo di silenzio minimo tra la fine di una risposta ricevuta e l’inizio di una nuova richiesta sulla linea seriale

Valori da 0 a 100 ms (impostazione predefinita: 50 ms)

NOTA: Il valore di ritardo del frame deve essere allineato con il ritardo del frame del dispositivo finale. Ad esempio, se Ritardo frame del dispositivo finale è uguale a 50 ms, impostare 50 ms su Panel Server). Se questi valori non sono allineati, potrebbe verificarsi una perdita di dati.
Resistore di fine linea

Consente di collegare/scollegare il resistore di terminazione RS485 integrato nel Panel Server per evitare riflessi. (Connetti per impostazione predefinita)

Resistore di polarizzazione di linea

Utilizzato per abilitare/disabilitare la forzatura della linea di trasmissione in uno stato noto per evitare bit di dati non validi (attivato per impostazione predefinita). La linea di trasmissione nella porta RS485 entra in uno stato indeterminato in assenza di trasmissione. Questo stato indeterminato provoca la ricezione di bit di dati non validi nei ricevitori a causa del rumore rilevato sul cavo.

Timeout messaggio (ms)

Nella configurazione di rete Modbus, è possibile impostare il periodo di timeout del messaggio per il server Modbus-SL.

Impostazione utilizzata per impostare il time-to-live di una richiesta Modbus nel Panel Server. Tutti i messaggi più vecchi di questa impostazione verranno eliminati.

Valori da 1.000 a 320.000 ms (impostazione predefinita: 6000 ms)

Il valore impostato per il server Modbus-SL deve soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

  • Essere uguale al timeout del messaggio definito sul client Modbus a monte (SCADA o altro Panel Server).

  • Essere maggiore del timeout definito nella impostazione del client Modbus Panel Server (Modbus TCP/IP e Modbus-SL).

Impostazioni aggiunta dispositivo Modbus

La tabella seguente descrive le impostazioni Modbus seriale e dove sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web

Rilevamento

Consente di inserire l’elenco selettivo degli indirizzi Modbus (1-254) per cui devono essere rilevati i dispositivi.

Fare clic su Avvia per avviare il rilevamento.

Visualizza lo Stato rilevamento.

* *

Tabella dispositivi rilevati

Visualizza informazioni su ogni dispositivo rilevato nella rete Modbus-SL:

  • Illustrazione
  • Nome dispositivo
  • ID server

Aggiunta manuale

Consente di aggiungere manualmente i dispositivi Modbus-SL:

  • Immettere l’ID del server fisico.
    Un ID server fisico viene assegnato come parte del processo.

  • Selezionare il tipo di dispositivo nell’elenco a discesa.

  • Fare clic su Aggiungi

*

La tabella seguente descrive le impostazioni per Modbus TCP/IP e la posizione nella quale sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web

Rilevamento

Utilizzato per immettere l’elenco selettivo di indirizzo IP, porta e ID unità dei dispositivi da rilevare.

Fare clic su Avvia per avviare il rilevamento.

Visualizza lo Stato rilevamento.

*

Tabella dispositivi rilevati

Visualizza informazioni su ogni dispositivo rilevato nella rete Modbus-SL:

  • Illustrazione

  • Nome dispositivo

  • Indirizzo IP

  • Porta

  • ID unità

Aggiunta manuale

Consente di aggiungere manualmente i dispositivi Modbus-TCP/IP:

  • Immettere le seguenti informazioni:

    • Indirizzo IP

    • Porta

    • ID unità

  • Selezionare il tipo di dispositivo nell’elenco a discesa.

  • Fare clic su Aggiungi

*

Modalità inversa Modbus-SL

La porta seriale Modbus del Panel Server può essere configurata in modalità inversa. La modalità inversa Modbus-SL consente a qualsiasi client Modbus (ad esempio, SCADA) collegato alla porta RS485 di accedere ai dati dai dispositivi Modbus TCP/IP collegati alla porta Ethernet ETH1 e/o ETH2 e da qualsiasi dispositivo wireless associato tramite l’ID Modbus virtuale del dispositivo wireless, come mostrato in questo schema:

Rete di linea seriale Modbus
Rete Ethernet

La modalità inversa Modbus-SL può essere impostata e monitorata nelle pagine Web del Panel Server in Impostazioni > Dispositivi Modbus. In Configurazione Modbus modificare la Modalità Modbus da Client a Server.

Impostazioni Modbus I/O Smart Link

Se si configurano o si modificano le impostazioni Modbus di un dispositivo I/O Smart Link tramite il software EcoStruxure Power Commission o mediante le pagine Web del Smartlink SIB e ci si collega alle pagine Web del Panel Server, è necessario aggiornare le impostazioni Modbus I/O Smart Link nella pagina Web di Panel Server per sincronizzare la configurazione.

Per aggiornare la configurazione Modbus I/O Smart Link nelle pagine Web del Panel Server, occorre circa un minuto. Durante la sincronizzazione, è possibile spostarsi tra le altre pagine Web del Panel Server.

Non è possibile sincronizzare due dispositivi I/O Smart Link contemporaneamente.

Dopo aver avviato una sincronizzazione, non è possibile annullare il processo.

NOTA: durante la messa in servizio di un dispositivo I/O Smart Link nelle pagine Web del Panel Server in Impostazioni > Dispositivi Modbus e configurando gli ingressi dei canali, per le seguenti selezioni di contestualizzazione degli I/O, il risultato visualizzato per Significato dell’input = 0 e Significato dell’input = 1 deve essere interpretato come indicato nella tabella seguente:
Contestualizzazione (elemento Segnale) Visualizzato Interpretazione
Significato dell’input = 0 Significato dell’input = 1 Significato dell’input = 0 Significato dell’input = 1

Stato indicatore sgancio (SD)

On

Off

In errore

Nessun errore

Stato indicatore sgancio elettrico (SDE)

On

Off

In errore

Nessun errore

Guasto dispersione a terra

On

Off

In errore

Nessun errore

Guasto di terra

On

Off

In errore

Nessun errore

Avvio motore

Off

On

Off

Avvia

Arresto forzato a ruota libera

Off

On

Inattivo

Attivo

Stato della batteria

OK

Errore

OK

In errore

Protezione avanzata

In errore

Nessun errore

In errore

OK

Preriscaldamento motore

Off

On

Off

Preriscaldamento

Stato UPS

OK

Errore

OK

In errore

Modalità di funzionamento UPS

Fornitura

Standby

Fornitura

Bypass

Temperatura insufficiente

Non sotto temperatura

Sotto temperatura

Inattivo

Attivo

Sovratemperatura

Non sovratemperatura

Sovratemperatura

Inattivo

Attivo

Stato apparecchiatura

Interrotto

In marcia

Arresta

Avvia

Stato tariffa (1-5)

Off

On

Inattivo

Attivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?