Visualizar e publicar alarmes
Consultar alarmes ativos
Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.
Os alarmes ativos emitidos por dispositivos ligados são apresentados nas páginas Web do Panel Server em Monitorização e controlo, na página Dados de cada dispositivo. Um alarme ativo desaparece quando já não são cumpridas as condições do alarme.
Os alarmes são definidos por nível de gravidade:
-
Nível de gravidade elevada
-
Nível de gravidade média
-
Nível de gravidade reduzida
Para obter informações sobre a identificação da gravidade do alarme, consulte Ícones de alarme.
Publicar alarmes
Os alarmes ativos podem ser publicados pelos seguintes métodos, dependendo do método de publicação de dados selecionado:
-
Nuvem da Schneider Electric (todos os modelos): Quando o Panel Server está ligado à nuvem da Schneider Electric, são publicados alarmes na aplicação na nuvem. A seleção de alarmes é gerida ao nível da nuvem e está disponível para visualização apenas em .
-
Por e-mail (modelo Advanced): Quando Serviço de e-mail para alarmes está ativado, as notificações por e-mail de alarmes selecionados são enviadas para a lista de destinatários.
-
Nas páginas Web do Panel Server em Notificações (modelo Advanced): O aspeto e o desaparecimento dos alarmes selecionados são apresentados na página Web Notificações
Selecionar alarmes para notificação e publicação por e-mail (modelo Advanced)
Para cada dispositivo ligado ao Panel Server Advanced, pode selecionar ou desmarcar a notificação e publicação por e-mail de alarmes emitidos em caso de ocorrência de eventos elétricos ou perda de comunicação. Por predefinição, a publicação de cada alarme é desmarcada.
É possível selecionar um máximo de 500 alarmes em simultâneo. Dos 500 alarmes selecionados, um máximo de 300 podem ser provenientes de dispositivos Modbus-SL.
Os alarmes que vão ser publicados na página Notificações e por e-mail quando ficam ativos podem ser selecionados individualmente para cada dispositivo da seguinte forma.
-
Clique no nome do dispositivo nas páginas Web do Panel Server, em .
-
Clique em Alarmes. Os alarmes são apresentados numa tabela com uma coluna que indica a gravidade. Clique no ícone de seta dupla na parte superior da coluna para ordenar os alarmes por gravidade.
-
Selecione/desmarque um alarme para publicação com a caixa de verificação Publicação de alarme.