Publicação no servidor SFTP

Apresentação

O Panel Server fornece uma ligação a um servidor SFTP.

Quando a amostragem de dados e a publicação para SFTP são ativadas, os dados de amostragem dos dispositivos são publicados no servidor SFTP em ficheiros .json ou .csv. É publicado um máximo de um mês de dados (Entry ou Universal) ou três meses de dados (Advanced) no servidor SFTP. Se a amostragem de dados tiver sido ativada antes deste período, os dados mais antigos não são publicados.

Os alarmes são geridos da seguinte forma quando a publicação SFTP está ativa:

  • Os alarmes podem ser monitorizados e apresentados nas páginas Web do Panel Server.

  • Os alarmes não são publicados nos ficheiros .CSV ou .JSON.

  • Os alarmes podem ser ativados para notificação por e-mail.

Quando a publicação SFTP está ativa, a publicação de dados em serviços em nuvem ou HTTPS não está disponível.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

A função Publicação está definida nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Publicação de dados > Método de publicação > SFTP.

Preencha Informações de ligação e Definições de publicação descritos nas tabelas seguintes.

Publicação SFTP Definições (Panel Server Entry e Universal)

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro

Definições

Descrição

Informações de ligação

Servidor

O nome do anfitrião do servidor SFTP pode ser definido como o valor do endereço IP ou como, por exemplo, mysftpserver.mydomain.com.

Porta

Permite definir a porta TCP do servidor SFTP. Normalmente, é definido como 22.

Caminho

Permite introduzir o caminho a utilizar no servidor SFTP para publicação de dados. Por exemplo, se /home/user/ for o diretório predefinido do servidor SFTP, em seguida, o caminho configurado com /mySFTPPath será publicado em /home/user/mySFTPPath.

ID de utilizador

Permite introduzir o nome de utilizador para acesso ao servidor SFTP.

Método de autenticação

Utilizado para selecionar o método de autenticação que deve ser utilizado quando liga ao servidor SFTP:

  • Por palavra-passe

  • Por chave

Palavra-passe

Permite introduzir a palavra-passe para acesso ao servidor SFTP.

Importar ficheiro de chave

Botão utilizado para carregar no Panel Server um ficheiro que contém a palavra-passe encriptada utilizada para ligar ao servidor SFTP. Apresentado quando o método de autenticação é efetuado por chave.

Testar ligação

Botão utilizado para testar a ligação ao servidor SFTP.

Definições de publicação

Formato de publicação

Permite selecionar o formato de ficheiro exportado:

Período de publicação

Utilizado para selecionar a frequência de publicação para o servidor SFTP (predefinição: 10 min).

NOTA: O período de publicação é calculado entre o fim de uma publicação até ao início do seguinte. O tempo necessário para uma publicação varia consoante a quantidade de dados a analisar e a publicar.

Iniciar

Botão utilizado para iniciar a publicação de dados no servidor SFTP.

Publicação SFTP Definições (Panel Server Advanced)

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro

Definições

Descrição

Informações de ligação

Servidor

O nome do anfitrião do servidor SFTP pode ser definido como o valor do endereço IP ou como, por exemplo, mysftpserver.mydomain.com.

Porta

Permite definir a porta TCP do servidor SFTP. Normalmente, é definido como 22.

Caminho

Permite introduzir o caminho a utilizar no servidor SFTP para publicação de dados. Por exemplo, se /home/user/ for o diretório predefinido do servidor SFTP, em seguida, o caminho configurado com /mySFTPPath será publicado em /home/user/mySFTPPath.

ID de utilizador

Permite introduzir o nome de utilizador para acesso ao servidor SFTP.

Método de autenticação

Utilizado para selecionar o método de autenticação que deve ser utilizado quando estabelece ligação ao servidor SFTP:

  • Por palavra-passe

  • Por chave

Palavra-passe

Permite introduzir a palavra-passe para acesso ao servidor SFTP.

Importar ficheiro de chave

Botão utilizado para carregar no Panel Server um ficheiro que contém a palavra-passe encriptada utilizada para ligar ao servidor SFTP. Apresentado quando o método de autenticação é efetuado por chave.

Testar ligação

Botão utilizado para testar a ligação ao servidor SFTP.

Definições de publicação

Formato de publicação

Permite selecionar o formato de ficheiro exportado:

Período de publicação

Utilizado para selecionar a frequência de publicação para o servidor SFTP (predefinição: 10 min).

NOTA: O período de publicação é calculado entre o fim de uma publicação até ao início do seguinte. O tempo necessário para uma publicação varia consoante a quantidade de dados a analisar e a publicar.

Botão de ativar/desativar Incluir dados históricos anteriormente

Utilizado para incluir todos os dados relativos aos últimos três meses, ou desde o início da amostragem de dados se for inferior a três meses.

Iniciar

Botão utilizado para iniciar a publicação de dados no servidor SFTP. Consulte Data e conteúdo da primeira publicação de dados.

Consulte Data e conteúdo da primeira publicação de dados (Panel Server Advanced)

A data e a hora da primeira publicação dependem do período de publicação definido, como indicado na tabela seguinte.

Período de publicação Data e hora da primeira publicação e início da recolha de dados

Semanal

00:00 na primeira quinta-feira seguinte após o lançamento da publicação

Diário

00h00 após o lançamento da publicação

12 h

00h00 após o lançamento da publicação

4 h

Na hora completa seguinte (por exemplo, publicação às 10h47, a publicação começa às 11h)

3 h

Na hora completa seguinte (por exemplo, publicação às 10h47, a publicação começa às 11h)

2 h

Na hora completa seguinte (por exemplo, publicação às 10h47, a publicação começa às 11h)

1 h

Na hora completa seguinte (por exemplo, publicação às 10h47, a publicação começa às 11h)

10 min

No próximo intervalo de 10 minutos (por exemplo, 10h10, 10h20, 10h30, etc.)

Quando o botão de ativar/desativar Incluir dados históricos anteriormente é selecionado, a primeira publicação contém todos os dados dos últimos três meses, ou desde o início da amostragem de dados se for inferior a três meses.

Ligação ao servidor SFTP

Permite ligar o Panel Server a um servidor SFTP:

  1. No servidor SFTP, configure uma ligação para a publicação de dados a partir do Panel Server.

  2. Em Definições > Comunicação de rede > Proxy , clique em Proxy HTTP ou Proxy HTTPS e introduza as informações necessárias.

  3. Na página Web Definições > Publicação de dados, selecione SFTP como Método de publicação.

    Por predefinição, as publicações de dados SFTP (formato de ficheiro .CSV ou .JSON) são armazenadas na parte superior da árvore de ficheiros hierárquica do servidor SFTP. Se personalizar o caminho do ficheiro para o armazenamento de dados, certifique-se de que o caminho é criado e validado no servidor SFTP. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu servidor SFTP.

  4. Para ligar ao servidor SFTP, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe ou o nome de utilizador e a chave SSH no formato PEM (Privacy Enhanced Mail) na secção Informações de ligação. Para guardar as definições, clique no ícone no canto inferior direito do ecrã e selecione Guardar.

  5. Clique em Testar ligação. A lista de trocas de chaves SSH e cifras suportadas pelo Panel Server está disponível no Anexo E.

    Se utilizar a autenticação de chave SSH, a chave tem de ser fornecida no formato PEM (predefinição quando utiliza OpenSSH, versão inferior a 7.8).

    NOTA: Se for a primeira vez que o Panel Server estabelecer ligação a este servidor SFTP, é apresentada uma mensagem a solicitar que confirme a autenticidade do servidor SFTP.
  6. Depois do teste ser efetuado, a página Web do Panel Server apresenta informações:

    • Em caso de êxito, um ficheiro é carregado com êxito no servidor SFTP.

    • Em caso de anomalia, verifique os parâmetros do servidor SFTP, as credenciais do utilizador e os privilégios de acesso de escrita no servidor SFTP.

  7. Para publicar dados, defina Definições de publicação e clique em Iniciar.

    Resultado: Os dados recolhidos por amostragem dos dispositivos, relacionados com o período de amostragem selecionado, são publicados no SFTP, em Formato de ficheiro CSV ou Formato JSON.

  8. Se atualizar o servidor SFTP, a impressão digital do servidor SFTP é alterada. Neste caso, clique em Testar ligação para que possa estabelecer uma nova ligação ao servidor SFTP.

Desligar dos serviços de publicação

Para desligar o Panel Server do servidor SFTP, clique em Parar.

A desativação do serviço permite-lhe ligar a outro serviço de publicação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?