DOCA0249DE-11

Richtlinie für die Firmwareaktualisierung

Eine Firmwareaktualisierung wird empfohlen, um von den jeweils neuesten Funktionen und potenziellen Bugfixes zu profitieren und um sicherzustellen, dass der Fernsupport durch das Schneider Electric Customer Care Center verfügbar ist. Wenn das Remote-Zertifikat für Ihre Firmwareversion nicht mehr gültig ist, steht der Fernsupport nicht mehr zur Verfügung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?