DOCA0249DE-11

Neue Funktionen

This topic (New Features) is shared and profiled between PAS400, 600 and 800.

  • Verbesserung bei der Inbetriebnahme von drahtlosen PowerTag Energy-Geräten

  • Wireless–PowerTagSteuerungsgeräte:

    • Vollständige Integration der folgenden Geräte:

      • PowerTag C IO 230 V Digitales Eingangs-/Ausgangsmodul (A9XMC1D3)

      • PowerTag C 2DI 230 V Digitales Eingangsmodul (A9XMC2D3)

    • Aktivierung/Deaktivierung der lokalen Steuerung über Webseiten

  • Datenerfassung: Eine Popup-Meldung wird auf den Webseiten angezeigt, wenn die Anzahl der erfassten Daten von gekoppelten Modbus- oder Wireless-Geräten sich 90 % der System-Erfassungsgrenze nähert oder diese überschreitet. Empfohlene Aktion wird bereitgestellt.

  • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Webseite:

    • Menü Überwachung und Steuerung: Alle Ziffern der Energiedatenwerte werden angezeigt (wissenschaftliche Notation nicht mehr verwendet).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?