Panel Server Entry-Gateway
Der Panel Server Entry (PAS400) ist ein leistungsstarkes All-in-One-Gateway, das zum Abrufen von Daten aus IEEE 802.15.4-Geräten verwendet wird.
Der Panel Server Entry ist ein Datenkonzentrator für Wireless-Geräte (siehe die detaillierte Liste).
Der Panel Server Entry bietet die folgenden Funktionen:
-
Eine 10/100BASE-T-Ethernet-RJ45-Schnittstelle
-
Vorgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität (Edge-Verbindung)
-
Vorgeschaltete Wi-Fi-Konnektivität
-
Wi-Fi-Zugangspunkt
-
Nachgeschaltete IEEE 802.15.4-Konnektivität
-
Datenerfassung
-
Kompatibel mit den folgenden Inbetriebnahme-Tools des Panel Server und vernetzten Geräten:
-
Software EcoStruxure Power Commission
-
Webseiten des EcoStruxure Panel Server
-
-
Kompatibel mit den folgenden Cloud-Anwendungen von Schneider Electric:
-
EcoStruxure Energy Hub
-
EcoStruxure Asset Advisor
-
EcoStruxure Resource Advisor
-
Konvention
Der EcoStruxure Panel Server wird im Folgenden kurz Panel Server genannt.