DOCA0184NL-01

Doel van de toepassing

Deze toepassing is bedoeld om professionele elektriciens te helpen bij het ontwerp van elektrische verdeelpanelen voor kleine gebouwen met een nominale stroom tot 630 A.

Use the country specific rated current value from the below table during translation

Land

Nominale Stroom

Spanje

630 A

Frankrijk

400 A

Hongarije

630 A

Tsjechië

630 A

Slowakije

630 A

Portugal

630 A

FSA

630 A

Griekenland

400 A

Roemenië

250 A

België Nederlands

250 A

België Frans

250 A

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.