DOCA0184EN-01

Σκοπός της εφαρμογής

Η εφαρμογή αυτή αποσκοπεί να βοηθήσει επαγγελματίες ηλεκτρολόγους να σχεδιάσουν πίνακες διανομής ηλεκτρικής ισχύος για μικρά κτίρια ονομαστικής έντασης ρεύματος έως 400 A.

Use the country specific rated current value from the below table during translation

Χώρα

Ονομαστική ένταση ρεύματος

Ισπανία

630 A

Greece

400 A

Ουγγαρία

630 A

Τσεχία

630 A

Σλοβακία

630 A

Πορτογαλία

630 A

FSA

630 A

Ελλάδα

400 A

Ρουμανία

250A

Βέλγιο Ολλανδικά

250A

Βέλγιο Γαλλικά

250A

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.