DOCA0184FR-01

Objet de l’application

Cette application vise à aider les électriciens professionnels à concevoir des tableaux de distribution électrique pour les petits bâtiments allant jusqu’à 630 A de courant nominal.

Use the country specific rated current value from the below table during translation

Pays

Courant nominal

Espagne

630 A

France

400 A

Hongrie

630 A

République tchèque

630 A

Slovaquie

630 A

Portugal

630 A

FSA

630 A

Grèce

400 A

Roumanie

250 A

Belgique (Néerlandais)

250 A

Belgique (Français)

250 A

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.