DOCA0184FR-01

Création d’un réseau électrique

Pour créer un réseau électrique, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Concevoir le tableau sur le tableau électrique sélectionné.
    L’onglet RÉSEAU ÉLECTRIQUE (A) s’ouvre avec un réseau électrique de base par défaut.

    Création d’un réseau électrique

  2. Pour modifier le réseau électrique, ajoutez ou supprimez les fiches de rôle produit dans le réseau électrique. Les fiches de rôle sont disponibles dans la section Rôles (B) sur le côté gauche de la fenêtre. Pour plus d’informations, reportez-vous à Fiche de rôle produit.
    1. Pour ajouter les fiches de rôle produit dans le réseau électrique, faites-les glisser sur l’icône Ajouter (C) et relâchez pour ajouter le réseau électrique. Vous pouvez également utiliser les fonctions Favoris et Groupe de favoris pour ajouter efficacement des fiches rôle produit au réseau électrique. Pour plus d’informations, reportez-vous à Création de produits favoris ou Création d’un groupe de favoris.
    2. Pour dupliquer les fiches de rôle produit dans le réseau électrique, cliquez sur Plus > Dupliquer , sélectionnez le nombre de copies et cliquez sur Valider.
    3. Pour supprimer les fiches de rôle produit du réseau électrique, effectuez l’une des opérations suivantes :
      • Pour déplacer une fiche de rôle vers la section Établi (D), cliquez sur Plus > Déplacer vers l’établi > Confirmer.

      • Pour supprimer une fiche de rôle, cliquez sur Plus > Supprimer > Confirmer.

    NOTE:
    • La fiche de rôle ARRIVÉE (E) fait partie du réseau électrique par défaut et ne peut pas être supprimée. Elle ne peut être remplacée que par la fiche de rôle INVERSEUR DE SOURCES (F).

    • Les fiches de rôle ARRIVÉE, INVERSEUR DE SOURCES et PROTECTION GÉNÉRATEUR ne peuvent pas être dupliquées.

  3. Configurez les fiches de rôle avec des produits. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Configurer maintenant (G) sur la fiche de rôle. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration du produit dans la fiche de rôle.
    NOTE: La fiche de rôle Circuits multiples en aval ne peut pas être configurée pour ajouter un produit, car elle est utilisée en aval d’une fiche de rôle Départ pour afficher la ligne correspondante dans le schéma unifilaire.

    Cliquez sur pour annuler une opération.
    Cliquez sur pour rétablir une opération.

    NOTE: Vous pouvez annuler et rétablir jusqu’à 10 étapes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?