DUG_ELKO - SmartStikk dobbel 16 A_WH-00

Redigere en tidsplan

  1. startskjermen trykker du på Automatiseringer > Tidsplaner.
  2. Trykk på tidsplanen du vil redigere.
  3. Trykk på PLANOPPLYSNINGER for å utføre følgende handlinger:
    • Gi tidsplanen (A) nytt navn.
    • I menyen Gjelder for (B) kan du velge blant de oppførte enhetene eller oppheve valget av de som allerede er valgt.
    MERK: Når endringene ovenfor er redigert, lagres tidsplanen automatisk.
  4. Under menyen HENDELSER (C) kan du utføre følgende handlinger:
    • Trykk på for å oppdatere en hendelse, for eksempel STATUS (lys av eller dimmenivå i %), NÅR (soloppgang/solnedgang eller et bestemt tidsrom), og du kan også slette en hendelse.
    • Trykk Angi for å lagre tidsplanen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.