DUG_ELKO - SmartStikk dobbel 16 A_WH-00

Innstilling av enhetens plassering i rommet

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du tilordne stikkontakten til et hvilket som helst rom (f.eks. soverom, stue, spisestue osv.).
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Tilkoblet uttak > Plassering (A) for å tilordne stikkontakten til det eksisterende rommet eller et nytt rom (B), og trykk på Send inn.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.