DUG_ELKO - SmartStikk dobbel 16 A_WH-00

Oppretting av automatisering

  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Gå til Automatisering og trykk deretter på for å opprette en automatisering.
  3. Skriv inn navnet på automatiseringen (A), og velg en av følgende betingelser for å utløse en automatisering.
    • Alle betingelser: Alle betingelser må være oppfylt for å utløse en automatisering.

    • Enhver betingelse: En av betingelsene må være oppfylt for å utløse en automatisering.

    TIPS: Du kan velge omslagsbildet som representerer automatiseringen ved å trykke på .
  4. Trykk på Legg til betingelser (B), og velg en av følgende (C).
    • Endring av enhetsstatus (Velg enheten): En automatisering utløses basert på en enhetsstatus, for eksempel når en persienne åpnes eller en bevegelsessensor registrerer bevegelse.
    • Bortemodus (Aktiver eller Deaktiver): Bortemodus kan også utløse en automatisering for å slå på lyset, lukke persiennen osv. For mer informasjon om Bortemodus, se brukerveiledningen for systemet.
    MERK: Du kan legge til maksimalt 10 betingelser.
  5. Hvis du vil starte automatiseringen på et bestemt tidspunkt, trykker du på Når > Legg til tid og velger en av følgende (D):
    MERK: Maksimalt 10 tidsoppføringer kan legges til.
    • Spesifikk tid på dagen - Automatiseringen utløses på et bestemt tidspunkt på dagen, for eksempel ved soloppgang, solnedgang eller kl. 08.00.
    • Tidsperiode - Automatiseringen utløses i tidsperioder som f.eks. fra soloppgang til solnedgang, eller fra solnedgang til soloppgang, eller fra kl. 8.00 til 17.00.
    1. I dette eksempelet velger vi Spesifikk tid på dagen og deretter Solnedgang som starttidspunkt for automatiseringen.
    2. Når du har valgt starttidspunktet for automatiseringen, trykker du på Angi øverst i høyre hjørne.
  6. Hvis du vil legge til en handling, trykker du på Deretter > Legg til en handling og velger en av følgende (E):
    MERK: Du kan legge til maksimalt 10 handlinger.
    • Kontroller en enhet - Velg enheten og angi ønsket tilstand for enheten.
    • Send varsel - Du vil bli varslet hvis betingelsen er oppfylt.
    • Aktiver en stemning - Velg en stemning som skal aktiveres under automatiseringen.
    • Vent - Med dette alternativet kan du legge til en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan stille inn ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minutt, opptil maksimalt 24 timer. Denne funksjonen er nyttig for å forsinke handlinger i en automatisering.
    1. I dette eksemplet velger vi først Kontroller en enhet og deretter Smartplugg (F) som enheten som skal utløse en handling, og senere vil vi velge alternativet Vent for å legge til en forsinkelse i automatiseringen.
      VIKTIG: Du kan ikke velge den samme enheten som du valgte for Legg til betingelser i trinn 4. Det må være en annen enhet.
    2. Oppgi status, for eksempel av/på-tilstand for smartpluggen. Trykk deretter på Angi øverst i høyre hjørne.
    3. Trykk på Legg til en handling og velg Vent.
    4. Bla gjennom minuttene, og sett ventetiden til 1 minutt. Trykk deretter på Angi øverst i høyre hjørne.
  7. Trykk på Lagre.
    Den lagrede automatiseringen vises på siden Automatisering. Trykk på vippebryteren (G) på Automatisering-siden for å aktivere/deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?