DUG_SmartSolskjerming Puck_WH-00

Oppretting av stemning

  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Gå til Stemninger og trykk deretter på for å opprette en stemning.
  3. Oppgi navnet på stemningen (A).
    TIPS: Du kan velge omslagsbildet som representerer stemningen, ved å trykke på .
  4. Trykk på Legg til handlinger (B) for å velge listen over enheter.
  5. Velg enhetene (C) du vil stille inn en handling for, og trykk på Ferdig.
  6. På siden Skaper av Stemning kan du velge en av følgende enheter og stille inn handlinger.
    • For persienner:
      • Dra skyvelinjen opp/ned for å åpne/lukke persiennen helt (D,E).

      • Dra i skyvelinjen for å holde persiennen i ønsket posisjon.

    • For persiennelamell:
      • Velg Posisjon (F) og dra skyvelinjen opp/ned for å åpne/lukke persiennen (G).

      • Velg Lamellvinkel (F), og dra skyvelinjen opp/ned for å justere persiennens skråstilling (H).

  7. Trykk på Angi.
  8. Når alle betingelsene er stilt inn, trykker du på Lagre.
Når stemningen er lagret, vises den på fanen Stemninger. Du kan trykke på stemningen for å aktivere den.
TIPS:
  • Hvis du vil se de opprettede stemningene på startskjermen, går du til Hjem > > Startskjerm > Stemninger og aktiverer vippebryteren Stemninger.

  • Du kan også omorganisere stemningene ved å trykke på Rediger fra fanen Stemningerstartskjermen eller ved å trykke på Automatisering > Stemninger > Omorganiser.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.