DUG_SmartSolskjerming Puck_WH-00

Paring av enheten med Wiser Hub

Bruk Wiser Home-appen for å koble pucken din med Wiser Hub for å få tilgang til og kontrollere pucken.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > og trykk på Persienner > Mikromodulbryter.
    TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på Kontroll-fanen > > Persienner > Mikromodulbryter.
    MERK: Den neste skjermen viser sammenføyningsprosessen for puck.
  3. Trykk på Skann QR-kode og gi Wiser Home-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på pucken.
    MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på Jeg fikker ikke riktig QR-kode for å pare pucken manuelt og gå videre til trinn 4.

    Dersom QR-koden er feil, vises meldingen Feil QR-kode skannet. Trykk på Jeg kan ikke skanne QR-koden og velg ett av følgende alternativer:

    • (A): Oppgi Mac-adresse/EUI-64 og Installasjonskode, og trykk deretter på Koble til. Appen vil bekrefte at Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden er gyldige.

    • (B): Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner Mac-adressen/EUI–64 og installasjonskoden.

  4. Trykk på Neste og velg ett av alternativene for å legge til pucken:
    • Trykk kort på oppsett-/tilbakestillingsknappen 3 ganger på pucken med en skrutrekker, og pass på at LED-en blinker gult.
    • Trykk kort på trykknappen 3 ganger.
      MERK: Hvis pucken er plassert bak trykknappen, vises ikke status-LED-en.

    Vent noen sekunder til LED blir grønn og appen bekrefter at enheten er koblet til.
  5. Trykk på for å skrive inn navnet på pucken.
  6. Trykk på Neste og tilordne pucken til et nytt rom eller et eksisterende rom, og trykk på Send inn.
    VIKTIG: Den neste skjermen viser siden Enhetsinnstillinger, hvor du kan konfigurere innstillingene under paringen eller på et senere tidspunkt. Hvis du foretrekker å konfigurere den senere, trykker du på Submit. For mer informasjon om enhetsinnstillinger, se avsnittet Konfigurering av enheten.

    Når du har paret enheten, vises en skjerm med følgende alternativer:

    • + Legg til ny enhet: Trykk for å fortsette å pare flere enheter.

    • Begynn å bruke enheten din: Trykk for å begynne å bruke den parede enheten.

    MERK: Suksesskjermen vises bare hvis du er logget inn somHuseier.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.