DUG_SmartSolskjerming Puck_WH-00

Fjerning av enheten fra Wiser-systemet

Ved hjelp av Wiser-appen kan du fjerne pucken fra systemet.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Persienner > Mikromodul persienne eller Persiennelamell > Slett (A).
    MERK:
    • Hvis du fjerner enheten, tilbakestilles pucken. LED-lampen begynner å blinke gult for å indikere at pucken er klar til paring.

    • Hvis det oppstår et problem under paring eller tilbakestilling av pucken, se Tilbakestilling av enheten.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.