DUG_ELKO - Wiser gulvvarmetilkoblingslist_WH-00

Innstilling av romtemperatur med appen

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du justere, stille inn eller øke romtemperaturen.

Forutsetning: Legg til en ELKO - Wiser romtermostat eller ELKO - SmartSensor temp/fukt trådløs i det samme rommet som enheten er plassert.

For å justere, stille inn eller øke romtemperaturen:

  1. Kontroll-fanen trykker du på Alle enheter eller på en romfane der enheten befinner seg.

  2. Bruk glidebryteren til høyre på skjermen for å justere temperaturen.

    TIPS: Du kan også justere romtemperaturen:
    • Ved å trykke på eller Kontroll-fanen, i avsnittet Oppvarming for det aktuelle rommet for å justere temperaturen.

    • Når du legger den til i Favoritter. Hvis du vil vite mer om Favoritt, se Administrer favoritt i den aktuelle brukerveiledningen for systemet.

    MERK: Hvis du bare har én enkelt enhet i Wiser-systemet, vil ikke fanen Kontroll være synlig. Alle funksjoner vil være tilgjengelige via startskjermen.

    Trykk på for å stille inn øketiden.

    VIKTIG:
    • Når øketiden er stilt inn, heves settpunkttemperaturen automatisk med 2 °C i den innstilte øketiden. Etter at æletiden er over, går settpunktstemperaturen tilbake til den aktuelle planlagte hendelsen eller til den forrige settpunktstemperaturen.

    • Ved å flytte glidebryteren til bunnen av linjen aktiveres modusen Frostbeskyttelse. I denne modusen holder systemet romtemperaturen konstant på 5 °C for å forhindre frysing.

MERK:
  • indikerer at romtemperaturen er under ønsket temperatur (settpunkt), slik at oppvarmingen er på.

  • indikerer at romtemperaturen er over ønsket temperatur (settpunkt), slik at oppvarmingen er av.

  • indikerer at romtemperaturen er høyere enn ønsket temperatur (settpunkt), slik at kjølingen er på.

  • indikerer at romtemperaturen er lavere enn ønsket temperatur (settpunkt), slik at kjølingen er av.

  • / indikerer at gulvtemperatursensoren er konfigurert, og når de øvre/nedre grensene er nådd, vil romskjermen vise ikonene for gulvgrense.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.