DUG_ELKO - Wiser gulvvarmetilkoblingslist_WH-00

Nødoppvarming

Du kan utføre nødoppvarming manuelt ved å trykke på kanalknappen hvis huben ikke fungerer, eller hvis Wiser Home-appen ikke svarer.
Følg trinnene under for å utføre en nødoppvarming.
  1. Trykk inn kanalknappen i >2 sekunder.
  2. Trykk på kanalknappen igjen for å velge flere kanaler.
    LED-lampen for den valgte kanalen begynner å blinke.
  3. Når LED-lampen for ønsket kanal blinker, trykker du inn knappen i >2 sekunder. Denne LED-lampen lyser grønt, og LED-lampen for neste kanal blinker. Du kan velge en kombinasjon av kanaler, f.eks. kanal 1, 3 og 5.
  4. Ved å trykke på kanal 6 aktiveres de valgte kanalene. De relevante LED-lampene blinker grønt, og aktuatorene åpnes slik at vannet kan strømme gjennom.
    Etter 4 timer stopper en nødoppvarming. Nødoppvarmingen kan også stoppes ved å trykke på kanalknappen. Hvis det brukes flere Wiser UFH-tilkoblingslister, kan denne testen utføres på alle tilkoblingslistene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?