DUG_ELKO - Wiser gulvvarmetilkoblingslist_WH-00

Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere gulvvarmen fra de andre tilgjengelige enhetene i rommet.
Slik identifiserer du gulvvarmen:
  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Trykk på Enheter > Gulvvarme > Identifiser (A) for å gi nytt navn til gulvvarmen.
    MERK:
    • Denne funksjonen får LED-lampene for gulvvarmen til å blinke slik at du kan identifisere den aktuelle enheten.

    • LED-lampene for gulvvarme vil fortsette å blinke til du trykker på OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?